Il faut prévenir les incendies dans les centraux téléphoniques
Un incendie dans l'un des plus de cinq mille centraux téléphoniques du Royaume-Uni représente non seulement un risque pour la vie humaine, mais aussi une coupure de téléphone et d'Internet potentiellement coûteuse pour les entreprises locales et une perte d'activité pour le fournisseur de services. Meirion Buck, responsable de la conception et de la technique chez Adaptaflex, évoque les dangers d'une mauvaise protection des câbles dans les centraux téléphoniques du pays.
Avec des centres d'échange dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni, comportant des centaines de câbles à haute tension, chacun contenant environ deux à trois mille fils, le risque de dommages, de pannes ou d'incendie est évident. Un certain nombre de cas très médiatisés sont faciles à trouver grâce à une recherche rapide en ligne, y compris les dizaines de milliers de personnes touchées lorsque l'usine de production d'électricité de l'Union européenne a été fermée. Central téléphonique de Derby a pris feu fin 2014. Heureusement, l'épidémie s'étant déclarée tôt le matin, il n'y a pas eu de pertes humaines, mais des coûts substantiels ont été engagés pour remettre en état les installations et rétablir les services pour 32 000 foyers locaux et 4 000 entreprises.
Le risque d'incendie est toujours présent dans les environnements où une grande quantité de câbles est utilisée en permanence, les centraux téléphoniques étant particulièrement menacés en raison de la chaleur des équipements informatiques utilisés à proximité et du fait que de nombreuses solutions de gestion des câbles dans ces installations sont obsolètes.
Les incendies de câbles peuvent se déclencher pour un certain nombre de raisons, mais les rongeurs constituent une menace croissante, en particulier dans les environnements souterrains. Un câble rongé peut facilement affecter l'efficacité du câblage et, dans le pire des cas, générer des courts-circuits électriques et des étincelles qui peuvent s'enflammer. De nombreux centraux téléphoniques sont situés dans des environnements fermés qui sont également l'habitat naturel des souris et des rats. Les Bourse de Manchester par exemple, est situé à 115 pieds sous terre, ce qui rend la proximité des rongeurs inévitable.
La prévention de la pénétration de la poussière et des liquides, au moyen de conduits et de raccords dotés d'un indice de protection (IP), est également un élément clé. L'impact de corps étrangers entrant en contact avec le câblage interne pourrait être une autre cause de pannes électriques et d'incendies, tandis que les dégâts des eaux peuvent entraîner une perte de connexion pour les lignes terrestres, comme on l'a vu au début de l'année dans l'affaire de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Chester.
Compte tenu de tous ces risques, une solution solide et fiable doit maintenant être appliquée, sans doute à tous les centraux téléphoniques du pays. La modernisation de l'infrastructure permet non seulement de protéger la vie et les finances, mais aussi de répondre à la demande constante de large bande grâce aux progrès constants du câblage en fibre optique, qui permettra de traiter plus de données que jamais auparavant.
Chaque grande ville ayant son propre central téléphonique, assurer une protection complète est une opération de grande envergure. Notre équipe Adaptaflex participe actuellement à un programme de modernisation des centraux d'un important fournisseur de télécommunications britannique, avec un certain nombre de solutions rapides et efficaces qui seront installées au cours des trois à cinq prochaines années.
Le principal changement consiste à introduire de nouveaux systèmes qui privilégient l'utilisation de faisceaux de câbles fermés. L'un des domaines clés de la mise à niveau concerne naturellement la sécurité incendie, avec la mise en place d'un système de gestion de la sécurité. Classement au feu UL94 V-0 a été spécifiée pour l'équipement que nous avons fourni. En outre, compte tenu du grand nombre de centraux qui doivent être modernisés dans tout le pays, l'efficacité de l'installation était également un aspect que nous devions prendre en compte.
Sur la base du cahier des charges et d'autres critères, nous avons opté pour une combinaison de nos conduits PRCS non métalliques et de raccords Adaptalok ATS™ en particulier la version en élastomère bleu, qui permet d'obtenir un indice de résistance au feu V0. Nous avons constaté une réaction positive à notre Adaptalok ATStrade; les raccords non métalliques en raison des contraintes environnementales particulières d'un central téléphonique. Par exemple, il est doté d'une simple action "pousser pour verrouiller", ce qui facilite son utilisation dans les espaces de travail étroits et souvent sombres que l'on trouve dans les centraux téléphoniques, en particulier lorsqu'ils sont situés en sous-sol. Toujours en tenant compte des contraintes environnementales particulières d'un échange, la Conduit PRCS était un choix idéal en raison de son aptitude à être utilisé dans des zones confinées, grâce à ses propriétés de faible risque d'incendie (LFH), d'auto-extinction, de faible dégagement de fumée et d'absence d'halogène, ainsi qu'à sa bonne résistance à la compression et à la traction.
L'accès à ces types de câbles étant souvent limité, les contrôles in situ sont peu probables et la surveillance de la forte menace d'exposition à la saleté et à l'eau pourrait être limitée. Par conséquent, la protection contre les infiltrations est vitale et, comme nous l'avons mentionné, c'est un élément qui a été déterminant pour les échanges et pour nous dans la fourniture d'une solution. Ensemble, le conduit PRCS et les raccords ATS permettent d'obtenir un indice de protection IP jusqu'à IP69K. En tant que solution non métallique complète, elle présente une résistance inhérente à la corrosion, ce qui contribue à réduire le risque de défaillance et peut permettre de réaliser des économies sur le coût de la maintenance.
En fin de compte, le passage à un service Internet basé sur le nuage, où les informations sont stockées à distance, pourrait supprimer le besoin de centraux téléphoniques obsolètes situés sur plusieurs sites. Toutefois, il s'agirait d'une opération coûteuse qui, bien que supprimant la nécessité d'acheminer les fils, aurait toujours ses propres exigences en matière de protection par le biais de conduits et de raccords. La meilleure solution à l'heure actuelle est de maximiser l'utilisation de conduits et de raccords efficaces et conformes qui sont facilement disponibles sur le marché.
Immeubles de bureaux
Les écoles
Hospitals (EMC)
Développement du commerce de détail
Complexes de loisirs/stades sportifs
Immeubles de bureaux
Les écoles
Hospitals (EMC)
Développement du commerce de détail
Complexes de loisirs/stades sportifs