Du laboratoire : Essais de protection contre les agressions (IP) des systèmes de conduits étanches Harnessflex
On dit souvent qu'un système électrique n'est fiable que dans la mesure où les conduits et les raccords utilisés pour protéger les câbles le sont également. Le câblage électrique étant le cœur de tout véhicule automobile lourd qui navigue sur des terrains dangereux dans des environnements exigeants, il est essentiel que le câblage soit sûr et sécurisé afin de maintenir la productivité du véhicule.
Cependant, ce n'est pas seulement lors d'applications intensives que le câblage des véhicules doit être protégé, mais aussi lors de l'entretien quotidien. Le lavage à haute pression est un moyen courant de garder les autobus, les camions et autres véhicules spécialisés propres et présentables, mais sans le système de conduits adéquat, le câblage des véhicules peut être endommagé.
C'est pourquoi nous avons décidé de tester la résistance de nos systèmes de conduits étanches Harnessflex dans notre propre chambre d'essai de protection contre les agressions (IP). Grâce à notre chambre d'essai IP, nous sommes en mesure de reproduire toute une série de scénarios réels, depuis les pulvérisations dues à une pluie légère jusqu'aux jets d'eau puissants provoqués par le nettoyage d'un véhicule. En fonction des performances du système dans les conditions d'essai, un indice IP lui est attribué. Cet indice est utilisé pour classer le degré de protection fourni par les boîtiers des équipements électriques.
Pour voir comment nos systèmes de conduits étanches Harnessflex protègent le câblage des véhicules contre les pulvérisations à proximité, à haute pression et à haute température, nous avons testé un échantillon dans les conditions IPX9 de la norme IEC BS EN 60529. Il s'agissait de placer un rouleau de papier à l'intérieur du système, de l'asperger sous plusieurs angles pendant qu'il tournait et de voir si des infiltrations se produisaient et provoquaient l'humidification du papier. Nous sommes heureux d'annoncer qu'après avoir testé sept systèmes différents trois fois chacun à l'intérieur de la chambre, le papier est resté sec à chaque fois et le test IPX9 a été réussi (voir les résultats détaillés ci-dessous).
Cela signifie qu'en installant un système de conduits étanches Harnessflex, vous pouvez vous assurer que les connecteurs vulnérables ne sont pas exposés aux éléments, à l'impact de corps étrangers ou au lavage par jet. Offrant une protection IP69, les conduits solides Harnessflex avec leurs raccords étanches permettent de minimiser le risque de défaillance électrique et de protéger le câblage critique lors des nettoyages ou des lavages de routine.