Harnessflex lance une gamme complète de conduits et de raccords pour hautes températures

Select Language
  • English
  • français
  • italiano
  • 中文
launch news banner image

Harnessflex a lancé sa nouvelle gamme TempGuard en réponse à la demande croissante du marché automobile pour des conduits et des raccords qui fonctionnent avec des câbles à haute température afin de garantir les performances près des points chauds du moteur.

La conception des moteurs modernes n'a cessé d'évoluer pour répondre aux changements d'époque, d'utilisation et de réglementation (émissions, sécurité et normes sonores), tout en recherchant une efficacité toujours plus grande. Des changements tels que les systèmes EGR qui recyclent les gaz d'échappement d'un moteur et l'utilisation de turbos simples ou multiples pour améliorer la tractabilité, la puissance et le rendement énergétique ont contribué à créer des points chauds dans les moteurs, d'où la nécessité d'une protection spécialisée du câblage à haute température.

Le système de conduits et de raccords TempGuard de Harnessflex est conçu pour fonctionner spécifiquement avec des câbles à haute température, leur permettant de fonctionner avec succès jusqu'à 200°C. Des tests de vieillissement thermique à long terme, de résistance à la traction et aux chocs ont été effectués pour garantir la fiabilité et la validité de la gamme. Conçu dès le départ pour être utilisé comme un système complet, il offre une solution complète pour la protection et l'acheminement des câbles à haute température dans et autour des points chauds du moteur.

Lee Callegari, Global Business Development Director chez Harnessflex, a déclaré : “Les réglementations mondiales telles que Euro 6, USA10, et Tier 4 pour les véhicules lourds hors route ont obligé les fabricants à réduire les niveaux d'émission. Cette réduction requise, ainsi que les modifications apportées à la conception des moteurs pour améliorer la sécurité et réduire le bruit, ont entraîné une augmentation des températures des moteurs et ont incité de plus en plus de fabricants de moteurs à utiliser des câbles qui garantissent les performances dans ces environnements. Nous pensons que notre nouvelle gamme TempGuard répond largement au besoin d'une solution complète et efficace en matière de conduits.

Ce nouveau produit a été créé par une équipe de spécialistes disposant d'une vaste expérience en matière d'ingénierie, de recherche et développement et d'industrie, avec l'appui de capacités de fabrication internes de premier plan et d'une chaîne d'approvisionnement mondiale 

La gamme TempGuard de Harnessflex augmente la température nominale de plus de 60 % par rapport aux raccords standard de la gamme. Avec une large gamme de raccords et de conduits disponibles, fabriqués respectivement à partir de matériaux polyamides et copolyester spécialisés, la gamme comprend les conduits HTC08 - HTC20, avec les raccords en T et en Y correspondants, les raccords droits et coudés, ainsi que les raccords pour les connecteurs AMP, Bosch, Deutsch et FCI.  

 

  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hôpitaux (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Immeubles de bureaux
  • Les écoles
  • Hospitals (EMC)
  • Développement du commerce de détail
  • Complexes de loisirs/stades sportifs
  • Select region / language