UKCA

Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) est une marque de conformité qui indique la conformité aux exigences applicables aux produits vendus en Grande-Bretagne.
Le marquage UKCA est devenu partie intégrante du droit britannique à la fin de la période de transition du Brexit, le 31 décembre 2020, avec l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité des produits et la métrologie, etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. Il est obligatoire depuis lors, mais jusqu'au 31 décembre 2024 (une date limite prolongée, qui était auparavant le 1er janvier 2022 puis le 31 décembre 2022), le marquage CE est accepté comme une alternative valable. Le champ d'application et les procédures du système UKCA suivront initialement ceux du marquage CE, mais après le 31 décembre 2020, les deux systèmes pourront diverger.

Avec la désignation UKCA et l'explication de conformité, PMA certifie la conformité des produits concernés avec les exigences de la directive basse tension.
Select Language
  • English
  • français
Select region / language