Cette norme est basée sur un essai cyclique de flexion inversée (pivotement) de gaines dans différentes conditions (température). Les gaines sont dynamiquement chargées et évaluées aux limites de température supérieure et inférieure de l'application. Le test est réalisé sur la base de la norme IEC EN 61386. L'exigence minimale correspond aux spécifications de la norme IEC EN 61386. Pour la norme PMA, l'essai n'est pas considéré comme achevé pour l'évaluation finale tant qu'il n'y a pas de fissure ou de rupture. Le nombre de cycles jusqu'à la rupture détermine la résistance à la fatigue de la gaine.