Test DSC – Calorimétrie différentielle à balayage

Select Language
  • English
  • français

Selon la norme ISO 11357

La méthode DSC, telle que décrite dans des normes telles que ISO 11357, spécifie une technique permettant de mesurer le flux thermique associé aux transitions thermiques dans les matériaux. Ce test est réalisé à l'aide d'un calorimètre différentiel à balayage, dans lequel un petit échantillon est soumis à un programme de température contrôlée tout en étant comparé à une référence. Cette méthode est essentielle pour la R&D dans le domaine de l'ingénierie des polymères et de la science des matériaux, car elle fournit des données critiques sur le comportement thermique, les transitions de phase et les caractéristiques de traitement des matériaux.

 

Select region / language