Module mural Busch-iceLight® Orientation

La lumière informative.

led-orientierung

Quel que soit votre chemin ou votre but, l'orientation est la clé, surtout dans le monde actuel où tout est de plus en plus compliqué. Il est donc nécessaire d'informer clairement et efficacement, afin que les gens puissent se déplacer en toute sécurité dans les environnements peu familiers comme les bâtiments publics. Voilà pourquoi les systèmes de communication doivent être limpides tout en s'intégrant parfaitement à une architecture de qualité. C'est ici qu'intervient le Busch-iceLight® Orientation.

Un style modeste mais visible.

De nombreux pictogrammes sont disponibles pour le Busch-iceLight® Orientation. Conçus dans une optique de clarté, de fiabilité et de simplicité, ils sont aisément compréhensibles de manière à informer en permanence, jour et nuit. L'éclairage à LED rayonne efficacement dans quatre directions (gauche, droite, haut et bas) et illumine le pictogramme à l'avant, qui est ainsi clairement visible. Résultat : vous avez toujours pleinement conscience de votre environnement, même dans les parties obscures du bâtiment. 30 versions sont disponibles à l'heure actuelle, afin de répondre à toutes les exigences du secteur commercial ou semi-public.

Technologie LED et durabilité.

Très élégant, le Busch-iceLight® a été développé à partir d'une technologie LED de pointe. Les LED sont supérieures aux ampoules halogènes ou à incandescence conventionnelles sur de nombreux points. Par exemple, leur durée de service de 100 000 heures permet de réduire la maintenance de manière significative. De plus, elles n'émettent que très peu de chaleur, sont totalement immunisées contre les pics de tension et ne possèdent pas de corps creux susceptible d'imploser. Et elles diffusent une lumière agréable et sereine. Cerise sur le gâteau, leur rendement est très élevé, puisqu'elles ne consomment qu'un cinquième de l'électricité des ampoules conventionnelles. À titre d'exemple, en utilisant le tarif moyen actuel de 23 centimes par kilowattheure, laisser le Busch-iceLight® allumé en permanence pendant 365 jours coûterait 30 centimes (avec le module éclairage de nuit).

Tout est clair, même dans le noir.


Le Busch-iceLight® Orientation reste toujours visible dans le noir. Ce luminaire à LED éclaire dans quatre directions. et illumine le pictogramme à l'avant, qui est ainsi clairement visible. Résultat : vous avez toujours pleinement conscience de votre environnement, même dans les parties obscures du bâtiment.

pl-led-orientierung-02

Clarté des informations.


De nombreux pictogrammes sont disponibles pour le Busch-iceLight® Orientation. Simples et élégants, ils sont faciles à comprendre et fournissent des informations fiables, de nuit comme de jour.

pl-led-orientierung-03

Principaux avantages

  • Le Busch-iceLight® Orientation reste toujours visible dans le noir
  • Ce luminaire à LED éclaire dans quatre directions/li>
  • Mais il illumine également le pictogramme à l'avant, qui peut ainsi être distingué clairement

Principales fonctionnalités

  • De nombreux pictogrammes sont disponibles pour le Busch-iceLight® Orientation
  • 30 versions sont disponibles à l'heure actuelle, afin de répondre à toutes les exigences du secteur commercial ou semi-public
  • Simples et élégants, ils sont aisément compréhensibles de manière à informer en permanence, jour et nuit
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Select region / language