Select Language
  • français
  • Nederlands

Pourquoi l’inspection et l’entretien?

Le bon sens
Afin d’optimiser la sécurité des visiteurs ou utilisateurs en cas de sinistre, vous devez entretenir votre éclairage de secours. Les installations d’éclairage de secours sont sujettes au vieillissement, ce qui exige bien évidemment de les entretenir. Il suffit de penser à votre voiture ou installation de CC; l’entretien constitue une condition de base pour des prestations optimales.

Obligation légale
L’entretien obligatoire de l’installation d’éclairage de secours est également spécifié par la législation. Le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble ne peut pas se contenter d’accrocher l’éclairage de secours. Les dispositions à ce propos sont aussi bien légales que réglementaires:

  • L’installation électrique doit être entretenue conformément au Règlement Général des Installations Electriques (RGIE). Cela doit se faire par ou sur ordre du propriétaire, du gestionnaire et éventuellement le locataire d’une installation électrique.

  • Selon NBN EN 50712 – une obligation légale, le test, l’entretien et la tenue à jour de ses activités dans un journal relèvent de la responsabilité de la personne avec les compétences appropriées, préposée par l’occupant/l’utilisateur/le propriétaire.

  • Aux termes de l’A.R. concernant la signalisation de sécurité au travail (A.R. du 17 juin 1997), c’est l’employeur qui prend les mesures appropriées pour que la signalisation de sécurité au travail soit efficace, ce par quoi on entend entre autres que tout est bien entretenu (tant le pictogramme que l’appareil d’éclairage destiné à son éclairage (d’accent).

  • Le Règlement Général de Protection du Travail (RGPT) impose également à l’employeur de prendre les mesures appropriées – dictées par les circonstances - (dont l’entretien). Ceci afin de garantir la sécurité de toutes les personnes (tant le personnel que les visiteurs) et si nécessaire assurer une évacuation rapide et sans danger. L’installation électrique doit elle aussi être contrôlée régulièrement par l’employeur. Les données de ces contrôles et constatations qui sont effectuées pendant ces inspections sont notées dans un journal qui doit toujours être tenu à disposition.
ABB-VanLien-waarom-onderhoud-en-inspectie-image
Select region / language