ABB Update Copy Convert

La scorciatoia per semplificare la configurazione

header image key visual


Che sia di piccole, medie o grandi dimensioni, ogni progetto KNX è unico, ma quando si tratta di configurare i dispositivi, ci sono operazioni ripetitive da compiere in ciascuno di essi. Per ridurre il tempo e l’impegno necessario alla configurazione e alla manutenzione dei nostri dispositivi utilizzati nei progetti ETS, abbiamo creato l’app ETS «Update Copy Convert» (UCC), uno strumento gratuito che offre utili funzioni per l’applicazione ETS e la configurazione dei dispositivi in un progetto ETS.



In primo piano

Speed
Configurazione più rapida

Tutte le funzioni dell’app semplificano la configurazione ed evitano lavoro manuale ripetitivo per risparmiare tempo e fatica.

Configuration reuse
Riutilizzo del lavoro

Le configurazioni esistenti possono essere facilmente riutilizzate all’interno di un progetto ETS o tra progetti ETS diversi.

Faster resolution of problems
Rapida soluzione dei problemi

Lo scambio di canali o lo scambio di dispositivi non sono un problema. Con l’app ETS gli accoppiamenti non corretti possono essere sistemati in pochissimo tempo.





Funzioni principali




Per saperne di più



Select region / language