Ekip Power Controller

Power Controller Calculator

Sganciatori di protezione per il controllo della potenza.


L’esclusiva funzione Ekip Power Controller, brevetto di ABB disponibile sui nuovi interruttori SACE Emax 2, monitora carichi e generatori dell'impianto consentendo di limitare la potenza assorbita e ottenere risparmi sulla bolletta elettrica.Ekip Power Controller, abbinabile a tutti gli sganciatori Ekip Touch di Emax 2, contribuisce efficacemente al miglioramento dell’efficienza energetica, gestendo tutto l’impianto elettrico di bassa tensione. È in grado, infatti, di adattare la domanda di energia in base alla disponibilità della fonte energetica, all’orario della giornata e al costo previsto dal piano tariffario vigente. In questo modo Ekip Power Controller è in grado di mantenere il consumo di energia entro i limiti definiti ottimizzando i costi di gestione dell’impianto e riducendo le emissioni.

Riduzione del costo dell’energia con il minimo impatto

I carichi vengono staccati dall'alimentazione per brevi periodi, nel minimo numero necessario e nell'ordine di priorità fissato, permettendo di limitare i picchi di assorbimento di potenza. Questo consente di rinegoziare il contratto stipulato con il fornitore di energia, diminuendo la potenza impegnata con conseguente riduzione del costo totale dell’energia.

Potenza limitata solo quando necessario

Ekip Power Controller gestisce fino a quattro fasce orarie diverse: è così possibile rispettare un determinato limite di potenza a seconda che sia un’ora del giorno (peak) o della notte (off peak). In questo modo è possibile limitare i consumi durante il giorno quando le tariffe sono più elevate.

Semplice da installare

Ekip Power Controller permette di gestire l’impianto in modo efficiente con un’architettura semplice. Grazie all’applicativo brevettato è sufficiente misurare la potenza totale dell’impianto senza dover misurare la potenza consumata di ciascun carico. I costi e i tempi di installazione sono così ridotti al minimo.

Pronto all’uso

Ekip Power Controller non richiede la scrittura, l’implementazione e il test di complicati programmi per PLC o computer, perché la logica è già implementata nell'unità di protezione e pronta all’uso; è sufficiente impostare i parametri dell’impianto da uno smartphone o direttamente da display dell’interruttore.

Miglioramento dell’efficienza del sistema elettrico

Ekip Power Controller contribuisce in modo significativo ad appiattire la curva di carico, limitando l’utilizzo delle centrali elettriche di picco a favore delle centrali elettriche di base con rendimenti più elevati.

Select region / language