Nuovo ABB SACE Building, Bergamo

La gestione dei carichi con Ekip Power Controller per SACE Emax 2

La Divisione ABB SACE, industria leader nell’ambito della ricerca e sviluppo di interruttori di BT aperti e scatolati, ha dotato la nuova palazzina uffici di Bergamo con sistemi di automazione all’avanguardia. Lo scopo è controllare l’impianto di climatizzazione in maniera semplice ed automatica. Grazie a Ekip Power Controller è possibile controllare l’impianto di climatizzazione per un totale di 400 kW, con un risparmio annuo di circa 11000 euro.

La sfida

La riduzione della potenza assorbita dalla rete elettrica pubblica è l’obiettivo che consentirà un risparmio in termini economici ed una migliore gestione di tutto il sistema. 
L’impianto elettrico è costituito da 4 trasformatori MT/BT. A valle di ciascun trasformatore è installato un interruttore SACE Emax 1.2 come interruttore generale di bassa tensione.  Lo scopo è controllare l’impianto di climatizzazione in maniera semplice ed automatica.

La soluzione ABB

Per raggiungere questo scopo, ABB offre la soluzione con Ekip Power Controller. Si tratta di un software integrato nello sganciatore elettronico già utilizzato per la protezione di sovracorrente. Non è più necessaria quindi né l’installazione di complessi sistemi di controllo né l’implementazione di software dedicati. Per realizzare questo sistema, basta soltanto un singolo interruttore dotato di questa funzione, installato come interruttore principale di bassa tensione. Quindi, nel caso specifico, soltanto uno dei quattro interruttori principali Emax 1.2 deve essere equipaggiato con Ekip Power Controller. 
È l’interruttore a decidere in base a parametri definiti e all’energia totale assorbita dalla rete (somma dell’energia che fluisce attraverso i quattro interruttori Emax 1.2), quando e quale carico deve essere distaccato. Il modulo di comunicazione dedicato Ekip Link permette il comando a distanza del dispositivo a valle e la comunicazione fra i quattro interruttori principali Emax 1.2 che consente di ottenere la potenza totale assorbita. Ciò semplifica il cablaggio tra i quadri utilizzando un solo cavo Ethernet.
Select region / language