Nuovo Traghetto

Emax 2 e la più elevata efficienza per i quadristi

Il cliente

I.M.E.S.A. S.p.A, con sede a Jesi (vicino ad Ancona - Italia), è una società per azioni che opera dal 1972 nel settore delle costruzioni elettromeccaniche. IMESA è tra i leader europei nella produzione di quadri elettrici di media e bassa tensione, sezionatori isolati in SF6 per media tensione da interno ed esterno, sistemi di supervisione e controllo ed impianti elettrici chiavi in mano.

La sfida

In questo particolare contesto, un nuovo traghetto con sistema ibrido diesel-elettrico, I.M.E.S.A. ha affrontato la sfida di creare una colonna quadro per la distribuzione principale e l’alimentazione dei motori in grado di:

  • essere completamente selettiva con gli interruttori a valle (Tmax T4)
  • garantire un potere di interruzione in corto circuito pari a 50 kA @ 600V AC
  • avere un sistema di distribuzione con sbarre orizzontali
  • realizzare la soluzione più compatta compatibilmente con l’utilizzo di interruttori estraibili.

Tali requisiti hanno origine dalla necessità di avere un quadri estremamente compatti, esigenza tipica di installazioni per ambienti navali.

La soluzione ABB

Le esigenze da soddisfare per il progetto costituiscono una vera sfida. Il primo ed il secondo requisito chiaramente richiederebbe un interruttore di categoria B, mentre per il terzo ed il quarto sarebbe più idoneo un interruttore scatolato (adatto per essere montato in posizione orizzontale, di dimensioni compatte, e corrente nominale inferiore a 800A). Nessun altro prodotto se non l’interruttore ABB Emax E1.2 nell’intero panorama degli interruttori di bassa tensione poteva soddisfare contemporaneamente tutte queste esigenze. ABB Emax 1.2, la taglia più compatta della gamma di interruttori aperti Emax 2, è un prodotto altamente innovativo in grado di interrompere 66 kA @ 440V AC (oppure 50 kA @ 690V AC) e di sopportare 50 kA per un secondo. Gli interruttori E1.2 scelti per questo progetto sono equipaggiati con i nuovi sganciatori Ekip Touch (versione LSI).


Select region / language