Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Harnessflex lancia la sua gamma di guaine e raccordi per ambienti ad alte temperature

Harnessflex ha lanciato la sua gamma TempGuard in risposta a una crescente domanda, proveniente dal mercato automotive, di guaine e raccordi in grado di proteggere i cablaggi nei punti più caldi del motore.

La moderna progettazione dei motori si evolve continuamente per adattarsi ai tempi, alle abitudini e alle normative che cambiano, ad esempio quelle sugli standard di emissioni, sicurezza e rumorosità, pur continuando a perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza. Innovazioni quali i sistemi EGR che riciclano i gas di scarico del motore e i turbo singoli e multipli che migliorano agilità, potenza ed efficienza dei consumi hanno contribuito a creare dei ‘punti caldi’ all'interno dei motori che richiedono una speciale protezione dei cablaggi dalle alte temperature.

Il sistema di guaine e raccordi TempGuard di Harnessflex creato appositamente per i cavi in ambienti con alte temperature ne consente il perfetto funzionamento con temperature fino a 200°C, grazie a test a lungo termine di invecchiamento termico e di resistenza alla trazione e agli urti condotti proprio per garantire l'affidabilità e la validità della gamma. Concepito fin dall'inizio per l'uso come sistema completo, costituisce una soluzione definitiva per la protezione dei cavi che passano in prossimità dei punti caldi del motore, in cui le temperature sono molto alte.

Lee Callegari, Global Business Development Director presso Harnessflex, ha affermato: "Le normative internazionali come Euro 6, USA10 e Tier 4 per i mezzi pesanti off-highway obbligano i produttori a ridurre i livelli delle emissioni. Assieme ai cambiamenti introdotti nella progettazione dei motori per migliorare la sicurezza e ridurre la rumorosità, tale requisito ha determinato l'aumento delle temperature d'esercizio dei motori e, di conseguenza, ha indotto l'industria automotive a cercare attivamente una soluzione completa ed efficace per proteggere i cavi presenti nei motori. Noi riteniamo che la nuova gamma TempGuard soddisfi appieno l'esigenza di un sistema di guaine completo ed efficace.

Questo nuovo prodotto è stato creato da un team di specialisti con una vasta esperienza di progettazione, ricerca & sviluppo e dinamiche industriali, sostenuta altresì da una capacità produttiva interna di alto livello e da una filiera globale efficiente.”

La gamma TempGuard di Harnessflex aumenta il grado di protezione di oltre il 60% rispetto alla gamma di raccordi standard. Con un'ampia disponibilità di raccordi e guaine, fatti rispettivamente di speciale co-poliestere e poliammide, la gamma comprende la guaina HTC08 - HTC20, con i relativi raccordi a T e a Y, giunti dritti e a gomito, oltre ai gusci per i connettori AMP, Bosch, Deutsch e FCI.

  • Edifici per uffici
  • Scuole
  • Ospedali (EMC)
  • Progetti per spazi di vendita al dettaglio
  • Impianti per il tempo libero / Stadi sportivi
  • Edifici per uffici
  • Scuole
  • Ospedali (EMC)
  • Progetti per spazi di vendita al dettaglio
  • Impianti per il tempo libero / Stadi sportivi