Si ha selettività fra due interruttori in serie quando, per una sovracorrente che attraversa entrambi, l’interruttore a valle apre proteggendo il circuito, mentre quello a monte rimane chiuso, garantendo quindi l’alimentazione alla parte restante dell’impianto.
Selettività per qualsiasi valore di sovracorrente che si verifichi nell’impianto.
Selettività soltanto fino ad un certo valore di corrente Is (valore limite di selettività). Se la corrente supera tale valore, non è più garantita la selettività fra i due interruttori.