Quando si confrontano le curve tempo corrente di due interruttori si è spesso portati a valutare i tempi di intervento dei due dispositivi come se questi fossero attraversati dalla stessa corrente.
Questa considerazione è vera solo nel caso in cui, tra i due interruttori posti in serie, non vi siano altre deriva-zioni, e cioè, si ha un solo arrivo ed una sola partenza che insistono sullo stesso nodo.
Quando si hanno invece più interruttori a monte che insistono sulla stessa sbarra, oppure più partenze a valle, le correnti che attraversano gli apparecchi possono essere anche notevolmente diverse.
I tre casi principali che si possono considerare, per ciò che concerne le effettive correnti che circolano negli interruttori, sono:
- Un unico interruttore a monte di un unico interruttore a valle (attraversati dalla stessa corrente)
- Un unico interruttore a monte di più interruttori a valle (interruttore a monte attraversato da una corrente maggiore rispetto all’interruttore a valle)
- Più interruttori a monte e più interruttori a valle