「Ty-Rap®(タイラップ)ディテクタブルケーブルタイは金属検出器、X線装置、および視覚検出システムによって容易に検出できるように設計されています。結束バンドの磁気と密度を高める添加剤を含む高分子材料で作られており、金属探知機やX線装置で拾うことができます。加えて、ケーブルタイの明るい青色は、食品加工用途に不可欠な本体を目立たせることが可能です。ポリプロピレン製の場合、これらのケーブルタイは液体処理用途における視覚的検出のための浮力をします。」
食品および飲料の加工に使用されている結束バンドの一例として、ニューヨーク州の焼き菓子製造業者がいます。この施設の電気設備の管理責任者は、食品・飲料業界全般に見られる汚染問題の波により、より厳しい規制に対応するための変更に直面していました。
現在では、電線の束ねだけにとどまらず、看板の取り付けにも使用しています。例えば、ピーナッツバターのようなアレルゲンとなる可能性のある成分を含む製品を処理するために使用される装置を分離する必要がある場合、検出可能なケーブルタイを使用して、これらの成分を使用するためにどの装置が分離されたかを示す標識を掲示できます。
この工場では過去数年間に数千本のディテクタブルケーブルタイを使用しており、従来のケーブルタイやステンレススチール製のケーブルタイよりも簡単に使用できることが証明されています。電気保守の責任者は、検出可能なケーブルタイに切り替えることで 「心の平穏」 が得られることを発見しました。