化学薬品だけでなく、放射線にも耐性があり、紫外線による劣化に対しても非常に優れた耐性を有するTy-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ (結束バンド)は火星探査車「Perseverance」に採用されています。

Campagnepagina_Header

火星を探索するには、可能な限り、過酷な条件下でも機能し続ける構成部品や材料およびシステムが必要になります。NASAの火星探査車「Perseverance」(日本語で「忍耐強さ、不屈の努力」を意味する)では、大きく変化する温度、特殊な化学組成、放射線、ガス、真空条件および予期せぬ衝撃など最も苛烈な使用要件を満たすことができなければなりません。そうして初めて、「Perseverance」に搭載されている精密機器が、本来の仕事を行えるようになります。

使用要件を満たす製品として、Ty-Rap® ETFEフッ素ポリマーケーブルタイが採用されました。このケーブルタイは、化学薬品や放射線に耐性があり、揮発ガスを発生させないため、真空、放射性、その他の過酷または極端な環境での精密機器の汚染を防ぎます。

ABBのTy-Rap®は重工業のパートナーです。

ABB の Ty-Rap® ケーブル タイが火星探査車「Perseverance」 に採用されているという事実は、Ty-Rap® ケーブル タイが他に類を見ない極端な条件に耐えることができることをもう一度証明しています。火星に行く必要がない要件であっても、特に重工業では、その恩恵を受けることができます。

重工業でも、化学物質に対する耐性は重要です。このTy-Rap®は重工業分野に対する製品として設計されました。
重工業における特別な課題は、ケーブルの結束、結束、管理に関しても信頼性のテーマです。これにより、この目的で使用される製品の耐薬品性が要求されます。化学薬品に対する耐性が不十分な場合、摩耗が早くなり、高品質の機器がその仕事をするのを妨げ、不必要な信頼性のリスクを生み出します。Ty-Rap® ETFEフッ素ポリマーケーブルタイは化学薬品に耐性があり、独自のロック機構により安全で信頼性の高いケーブル結束を保証します。


化学物質に加えて、重工業の製品もさまざまな温度と極端な紫外線にさらされる場合があります。地域の気象条件も大きく異なります。これらの条件下では、電気設備内のすべての構成部品が機能し続ける必要があります。Ty-Rap®ケーブルタイの中でも最高クラスのTy-Rap® ETFEフッ素ポリマーケーブルタイは多くのソリューションを提供します。化学薬品だけでなく、放射線にも耐性があり、紫外線による劣化に対しても極端に耐性があります。

他のグレードも併せて、ABBはあらゆる環境に適した結束バンドを提供します。

Nieuwspagina_Tegel

Assortiment_Ty-Raps

どのTy-Rap®グレードがあなたのアプリケーションに最適?

ケーブルマネジメント製品

draad-en-kabelbinders_584x300px
Select region / language