Op het A1 bedrijventerrein in Deventer verrijst een imposant nieuw distributiecentrum van Sligro. Het gebouw representeert de nieuwe activiteiten van de groothandel, vertelt Mark Stabel, technisch inkoper elektro bij Sligro: “In 2017 hebben we onze services uitgebreid door de groothandel en bezorging van Heineken over te nemen. Wij deden veel chips en nootjes, Heineken natuurlijk dranken voor horecabedrijven en evenementen. Dat doen wij nu ook. De overname betekent dat we onze bezorgservice en die van Heineken moeten integreren en daar horen nieuwe locaties bij, waaronder hier in Deventer. In dit nieuwe gebouw bevindt zich onder andere een distributiecentrum, kantoren, een afhaalbalie en koel- en vriescellen.” Er zijn in totaal acht locaties waarin Sligro de twee diensten integreert. Waar nu nog twee aparte vrachtwagens naar de klanten rijden, één van Sligro en één van Heineken, is dat er binnenkort nog maar eentje.
A-merk
Het is voor Mark Stabel het derde project in vier jaar, dus hij weet goed welke eisen en wensen hij heeft wat betreft de elektrotechniek. “Ons concept staat, dus vervolgens schakelen we een elektro-installateur in en geven hen onze eisen en gewenste partners door.” Dat ABB met VanLien daarbij zit, is voor Stabel vanzelfsprekend. “VanLien is een A-merk voor noodverlichting. Op basis van onze eerdere ervaringen kiezen we altijd voor dit merk. Hun armaturen functioneren altijd en eventuele problemen worden snel opgelost.”
Mooi stukje techniek
E-installateur bij dit project was Gedo Elektro uit Veghel. Carl Manders, eigenaar van Gedo: “We doen veel werk voor Sligro. Dat zijn altijd leuke, technische opdrachten. Het was hun wens om met ABB te werken. Dat ligt aan de goede service die zij leveren op de verschillende onderdelen. Daarbij was ABB ook al ons huismerk.” Het project in Deventer was voor Gedo een leuke klus, vertelt Manders: “Op dit project zitten de accu’s op een centrale plaats en niet in het veld. Dit heeft te maken met de temperatuur in de koel- en vriescellen. Dat is een mooi stukje techniek. We hadden hier krappe deadlines en ook nog eens te maken met maatwerk. Dat ging echter heel mooi.” Hij is tevreden over het eindresultaat: “Het ziet er goed uit. In het kantoor hangen echt mooie armaturen, dat is de verdienste van ABB met VanLien noodverlichting. De Evago-armaturen zijn heel chic. En VanLien is gewoon een topmerk.” Alle drie partijen benadrukken dat de samenwerking erg goed was. Ondanks de hoge tijdsdruk werden alle deadlines gehaald. Carl Manders: “Onderling waren er goede afspraken en werkten alle partijen makkelijk samen.”
Verschillende typen armaturen
Om alle ruimtes van de beste armaturen te voorzien, werden drie verschillende typen producten gebruikt. Rolf Kremer, accountmanager bij ABB, legt uit hoe dat zit: “Buiten tegen de gevel zijn onze nieuwste, weerbestendige armaturen van het type Lutia toegepast. In de kantoren hebben we gekozen voor Evago-armaturen. Dankzij het strakke design passen deze goed in de mooie ruimtes. In de koel- en vriescellen hangt noodverlichting van het type Aqualux, in combinatie met Emex Power.” Dit systeem bestaat uit een aantal geschakelde accu’s die constant opgeladen en gecontroleerd worden. Omdat accu’s niet erg houden van kou, is de noodstroomvoorziening in de technische ruimte geplaatst. “Zo weet je altijd zeker dat de noodverlichting werkt in het geval van een calamiteit.” Mark Stabel vult aan: “We willen zeker weten dat onze medewerkers bij calamiteiten snel naar buiten kunnen vluchten. Zeker in onze vriescel is dat van groot belang. Als Sligro werken we uitsluitend met A-merken. ABB hoort daar met VanLien noodverlichting zeker bij. De veiligheid van onze medewerkers staat daarbij altijd voorop, daar bezuinigen we niet op.”
Zoveel wensen, zoveel oplossingen
In de nieuwbouw van Sligro worden de volgende armaturen van VanLien toegepast:
- Lutia, robuuste vluchtrouteverlichting voor buitentoepassingen.
- Evago, strakke en modern vormgegeven armaturen, zeer geschikt voor representatieve ruimtes en kantoren.
- Onder andere in de koel- en vriescellen worden Aqualux-armaturen toegepast, in combinatie met het centraal noodvoedingssysteem Emex Power.