PLC de segurança Pluto

Um PLC de segurança compacto, potente e amigo do usuário.

O Pluto é um PLC de segurança econômico, potente e compacto para todas as aplicações em maquinário. É possível conectar a maioria dos dispositivos de segurança do mercado diretamente ao Pluto e obter o máximo nível de segurança, mesmo com a conexão de múltiplos sensores de segurança a uma mesma entrada. A programação é fácil, através do software incluso Pluto Manager.

O Pluto está disponível em diferentes modelos; modelos simples para sistemas menores e modelos com comunicação por barramento para sistemas maiores. Alguns de nossos modelos de Pluto são adaptados para o AS-i . Também estão disponíveis modelos com entradas analógicas. 

Benefícios principais

  • Fácil de programar e potente
  • Elimina, por exemplo, a necessidade de um módulo adicional para monitoramento da velocidade
  • Até 32 Plutos podem trocar dados sem programação adicional
  • O barramento seguro simplifica a conexão entre gabinetes, em conformidade com a PL e/SIL3
  •  Os modelos AS-i simplificam a conexão
  • Muitas possibilidades de comunicação com HMI e PLCs

Características principais

  • A maioria das funções de segurança de maquinário, incluindo monitoramento de velocidade e de entradas analógicas
  • Possibilidades de programação avançada
  • Em escada e com blocos funcionais aprovados pela TÜV
  • PL e/SIL 3
  • Suporte ao StatusBus. Leia mais sobre StatusBus aqui
Pluto_B20_and_D45_390x195

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Navegador de produtos
Documentos
Modelos do Pluto
Pluto Manager
Carregando documentos

Single-Pluto

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

Single-Plutos são unidades individuais, perfeitas para sistemas menores que não requeiram comunicação com outras unidades Pluto ou gateways.

Pluto com barramento

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

Versões do Pluto com barramento têm as mesmas características de um single-Pluto, mais um barramento Pluto seguro.

Pluto com entradas analógicas

  • Pluto D20

Os modelos de Pluto com entradas, contam com as mesmas funcionalidades das versões do Pluto com barramentos, acrescidas da possibilidade de usar algumas das entradas como entradas de segurança comuns ou analógicas.

Pluto com entradas analógicas e com entradas rápidas para monitoramento de velocidade

  • Pluto D45

Além das entradas analógicas este modelo de Pluto tem, ainda, entradas configuráveis como entradas rápidas para encoders incrementais ou fotocélulas, chaves de proximidade, etc.

Módulo de saída Pluto

  • Pluto O2

O Pluto O2 é um módulo de segurança de saída que simplifica a expansão dos sistemas de segurança para quando sejam necessárias mais saídas de segurança. Cada Pluto O2 oferece duas saídas de segurança independentes, com três contatos cada, eliminando a necessidade de relés de expansão adicionais.

Pluto com AS-i

  • Pluto AS-i 
  • Pluto B42 AS-i

O Pluto AS-i é um PLC de segurança concebido para o conceito de segurança AS-i, dentro do qual todos os componentes de segurança são conectados ao mesmo cabo. O Pluto AS-i tem as mesmas funcionalidades de um Pluto padrão, acrescendo ao barramento Pluto uma interface para barramento AS-i. O Pluto AS-i pode agir como monitor de segurança no barramento AS-i, ou simultaneamente como mestre e monitor de segurança. Também, é possível utilizar o Pluto As-i como controlador de I/O.

Pluto Manager 

O Pluto Manager é um software feito sob medida para o PLC de segurança Pluto. Sua programação é do tipo em escada e, junto com os blocos funcionais, cria a estrutura de suas funções de segurança. O software vem com blocos funcionais predefinidos aprovados pela TÜV para facilitar o trabalho de projetar as funções de segurança.

O Pluto Manager dá uma visão geral estruturada do Pluto, dos gateways e dos componentes periféricos para pequenos e grandes projetos. Ele proporciona visão geral e controle dos sensores e atuadores e das reações entre eles. O Pluto Manager contém, ainda, os manuais do software e hardware conectados que é preciso gerenciar ao longo do programa. 

A interface dá a opção de obter o status diretamente das duas opções de barramento do Pluto, o AS-i e o barramento Pluto. Há ainda funções de diagnóstico e a opção de exportar dados.

Para baixar o código de programação do módulo Pluto é necessária uma licença. Esta é adquirida separadamente mediante contato com seu representante de vendas local.

We offer a range of accessories for Pluto Safety-PLC such as cables, connectors, function blocks and identifier circuits (IDFIX). 

IDFIX


IDFIX is an identification circuit that is unique to each device on the Pluto bus. It includes an identification code and makes it possible to distribute a PLC program in the network. There are four different versions: R, RW, DATA and PROG. In addition to the identification code, DATA may also include safety codes from the AS-i nodes in an AS-i system. PROG includes the current PLC program and is used with single-Pluto for program distribution. 
IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
Select region / language