As unidades de sensores dos interruptores com 1 ou 2 teclas podem ser alocadas livremente às funções de persianas, luzes, dimming ou ambientes. O detector de movimento e o controlador de temperatura ambiente, desenvolvidos especialmente para a linha ABB-free@home® oferecem soluções adicionais.
A vida começa com a luz. O ABB-free@home® permite otimizar sua utilização, seja para iluminação de cômodos individuais ou para a casa inteira. Por exemplo, com ambientes luminosos surpreendentes - para diferentes ânimos e conforme a ocasião. Um agradável efeito colateral é a redução de custos e o uso amigável da energia no meio ambiente.

Persianas, persianas rolantes, toldos ou portões - com a automação residencial ABB-free@home® não tem como ser mais fácil economizar energia e proteger-se do sol. Abertura, fechamento e ajuste de aletas controlado por um interruptor, ABB-free@homeTouch, interface Web ou aplicativo para smartphone ou tablet. Além disso, também é possível usar uma estação meteorológica convencional para proteção durante tempestades, um temporizador ou funções astronômicas. Ajusta as persianas automaticamente, conforme o nascer e o pôr do sol.

Trazendo conforto e economizando energia. Permite ótimo ajuste da temperatura do cômodo individual com o ABB-free@home® ou segundo requisitos específicos. Conforme a hora do dia e a função do cômodo. No modo ECO reduz automaticamente a temperatura à noite e quando a casa está vazia. Pode desligar automaticamente o aquecimento quando a janela abre. Isso reduz o consumo de energia - para aquecimento convencional e sob o piso.

Por favor, seja bem-,vindo. O sistema de vídeo-porteiro ABB-Welcome também pode ser integrado ao ABB-free@home®. O vídeo-porteiro e a automação residencial podem ser usadas em conjunto com o ABB-free@homeTouch 7". Por exemplo, a luz acende quando se toca a campainha, para melhor reconhecimento dos visitantes. E por motivos de segurança a câmera de vídeo grava fotos dos visitantes à porta, durante a ausência do morador.

»ABB-Welcome.
Mudança rápida de ambientes. Um simples toque no botão do interruptor do ABB-free@homeTouch, PC, laptop, smartphone ou tablet basta para acionar um ambiente completo. Por exemplo, a sala de estar pode se converter em um cinema doméstico em poucos segundos: as persianas rolantes fecham, as lâmpadas da sala são dimmed. Esse conforto pode se tornar realidade em cada cômodo com o ABB-free@home®.

A automação residencial nunca foi mais fácil - com o aplicativo ABB-free@home®. Este pode ser usado para controlar a casa toda a partir de um smartphone ou tablet. Fazer ajustes nele é tão simples quanto navegar na Internet. O sistema pode ser continuamente adaptado a requisitos em mutação. Para começar, todos os dispositivos disponíveis nos cômodos são acionados por tablet ou laptop. Daí é possível configurá-los. Mais claro ou mais escuro. Mais quente ou mais frio. Salvar. Abrir e fechar. Mais cedo ou mais tarde. Fim.
É muito fácil operar as funções via aplicativo ABB-free@home® para smartphone ou tablet e via interface Web com um laptop ou PC.
»
Ao aplicativo ABB-free@home®
Abra-se à novas ideias. Com o ABB-free@home® é possível gerenciar automaticamente todas as funções da casa - conforme o plano horário, temperaturas e detector de movimentos - ou acioná-las ao toque de um botão. Aqui, é possível combinar as diversas funções de qualquer forma.
O método mais fácil de desligar. O ABB-free@home® proporciona isso com o cenário "tudo desligado". É especialmente prático na hora de sair de casa, assim todos os dispositivos em rede de todos os cômodos são simultaneamente desligados. Esta função é pré-programada, simplificando sua configuração.
Diferentes formas, cores e materiais satisfazem cada requisito. As unidades sensoras estão disponíveis para as linhas carat®, solo®, Busch-axcent®, future® linear, Reflex SI/SI Linear e Busch-Duro 2000® SI/SI Linear. Toda a gama de interruptores convencionais está disponível nestas linhas, não impondo qualquer limite às opções de combinação entre componentes ABB-free@home®.
Benefícios principais
- As unidades sensoras dos interruptores para 1 e 2 dispositivos podem ser livremente alocadas às funções de persianas, luzes, dimming e ambientes
- O detector de movimentos e o controlador de temperatura ambiente especialmente desenvolvidos para a linha ABB-free@home®, oferecem soluções adicionais
Características principais
- Funções: persianas, luzes, dimming, ambientes
- Estão disponíveis teclas com ícones (persianas, luzes, dimmer, ambientes)
- Conforme o sistema, são necessários atuadores para converter os comandos da unidade sensora à carga
- Há atuadores para chaveamento, dimming e controle disponíveis para a linha ABB-free@home®
- As entradas binárias de montagem rente à parede permitem, ainda, a integração de sensores
- convencionais, tais como, contatos de janela