13 Ocak 2017 tarihinde yayımlandı
Kablo koruması, tüm demiryolu ağlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve kabloları, aşağıdakiler gibi her türlü potansiyel zararlı ortam ve duruma karşı güvende tutar:
-
Zorlu hava koşulları
-
Kemirgenler
-
Aşırı sıcaklıklar
-
Genel aşınma ve yıpranma
Korunmasız demiryolları, zorlu durumlarda basit sinyal hatalarından daha fazlasına yol açabilen ciddi arızalara karşı savunmasızdır.
Tren kazaları, raydan çıkma ve bozulma olayları pek sık yaşanmasa da arada bir meydana gelebilir - demiryolu ağı kabloları korunmadığında veya yetersiz korunduğunda bu risk daha da artar. Biz, PMA ürünleri ile bu endüstri için yarattığımız her türlü kablo borusu ve uygulama ile bu riski önemli bir şekilde azaltmak için yorulmadan çalışıyoruz.
Elbette, demiryollarının yolcuları güvende tutmasını ve trenlerin doğru çalışmasını sağlayabilmek için birçok etken bulunur ; teknolojiler geliştikçe, verimlilik, hız, güvenlik ve güvenilirliği artırmaya yönelik yeteneklerimizi de geliştiriyoruz.
Ancak, tartışmasız olarak, özellikle son on yılda, demiryolu endüstrisi, bir dizi farklı etkenden ötürü hem yolcu hem de yük trenleri için talepte önemli bir artış yaşadı.
Bu artış doğal olarak bugün endüstrinin karşı karşıya olduğu bir dizi yeni zorluğun yanı sıra gerçekçi ve ulaşılabilir yollarla üstesinden gelinmesi gereken bir dizi yeni fırsata yol açtı.
Öyleyse, bu açıdan, bugün demiryollarının karşı karşıya olduğu 5 zorluktan hangisini ele alacağız ve bunları azaltmak için PMA ürünleri ne yapabilir?
-
Bakım ve güvenilirlik: daha fazla yolcu, demiryollarını kullanmaya başladıkça ve 7/24 hizmetler giderek daha popüler hale geldikçe, bu ağlardaki gecikmeler ve arızalar da artabilir.
Yukarıda belirtildiği gibi güvenilir kablo koruması, kablolarda meydana gelebilecek hasar riskini ve bununla bağlantılı hasarları azaltmaya yarar.
-
Yenilik ve yeni ürünler: Demiryollarına talep arttıkça, yeni teknolojilere ve yenilikçi çözümlere olan talep de artmaktadır; verimliliği ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak, sadece trenlerin zamanında çalışmasını değil aynı zamanda zarafet ve hızlı bir yolculuğu da garanti eder.
Araştırma ve Geliştirme ekibimiz kendini yeniliğe adamıştır; talepler değiştikçe, sunduğumuz uygulamaları düzenli olarak gözden geçirip güncelleriz.
-
Ilişkili maliyetler: özellikle son kullanıcı için maliyetleri düşürmek, tüm endüstriler için önemlidir ve demiryolu endüstrisi ile ilgili maliyetler üzerinde herhangi bir kontrole sahip olmamakla birlikte (artan yakıt fiyatları gibi) hasar görmüş veya kırılmış kablolar nedeniyle oluşabilecek öngörülemeyen hasar ve arızaları en aza indirgemek ve dolayısıyla maliyetleri düşürmek bizim kontrolümüzdedir.
-
Dayanıklılık: yük ve yolcu trenlerine olan talep arttıkça, demiryolu hatlarındaki fiziksel talep de artmaktadır; tekrarlanan kullanımın fiziksel gerilmelerine dayanabilecek dayanıklı kablo korumasına olan ihtiyaç sürekli artıyor. Talep ne kadar yüksek olursa olsun, uygulamalarımızın bu kabloları sürekli olarak koruduğundan emin olmak için tüm ürünlerimiz endüstri standardının ötesinde test edilmiştir.
-
Aşırı koşullara dayanıklılık: dünya demiryolu yollarının olanakları, kapasiteleri ve yeteneklerinin karşısına sık sık zorluklar çıktıkça, bu demiryollarının dayanabileceği ortamlar da aynı zorluklarla karşılaşıyor; Gothard Base Tüneli bunun mükemmel bir örneği. Zorlu ve değişken koşullar, farklı aşırı sıcaklıklara dayanabilecek çok yönlü koruma gerektiriyor.
Bugün demiryolu endüstrisinin karşı karşıya olduğu tüm zorlukları çözemesek de, çözebileceklerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz; demiryolu kablolarını günümüzde gittikçe artan taleplere karşı güvende tutacak dayanıklı, güvenilir, çözümler yaratmak için çalışıyoruz.
ABB'nin demiryolu araçları çözümleri hakkında daha fazla bilgi
ABB'nin demiryolu altyapı çözümleri hakkında daha fazla bilgi
ABB'nin demiryolu araçları çözümleri hakkında daha fazla bilgi +90 850 333 1 222 ABB'nin demiryolu altyapı çözümleri hakkında daha fazla bilgi contact.center@tr.abb.com