Sizi bağlı tutar: PMA telefon hatlarını güvende tutuyor

mwoi_blog_pma_connected23 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı

Medya yavaş ya da kesintili internet bağlantılarına, büyük ve küçük çaplı internet korsanlarına ve büyük genişbant ve telefon sağlayıcılarından gelen müşteri verilerinin çalınmasını detaylandıran negatif öykülere giderek daha fazla yer verdiğinden, bağlantı güvenliğine ve çevrimiçi olarak paylaştığımız ve aldığımız bilgilerin bütünlüğüne olan inancımızı yitirmemiz her zamankinden daha kolay hale geliyor.

Neredeyse herkesin ve her şeyin çevrimiçi ve bağlantılı olduğu internet çağında, bu bağlantının sürdürülmesi hayatımızın her yönünde hayati önem taşıyor; ailemize ve arkadaşlarımıza bağlı kalmak, finansal işlerimizi sürdürmek ve elbette günlük işlerimizle ilgilenmek bunların arasında.

Gelin yüzleşelim: e-postalarımıza erişim veya telefon görüşmesi yapabilmemiz mümkün olmasaydı, hiçbirimiz işimiziyapamazdık, ancak bu bağlantıların ve telekomünikasyonun hayatlarımız üzerindeki önemini bunlar bozulana kadar asla fark etmiyoruz.

Ve işte tam burada PMA devreye giriyor...

Demiryolu endüstrisinde dünya çapındaki demiryollarının sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için yenilikçi kablo koruma çözümleri ve uygulamaları oluşturma ve sunma çalışmalarımızla en iyi şekilde tanınıyor olsak da, ayrıca telekomünikasyon, bilişim ve elektrik panosu yapımı için kablo koruma çözümleri sunuyoruz.

Telekomünikasyon (işaretlerin, sinyallerin ve mesajların kablolar veya elektromanyetik sistemler tarafından iletilmesi) etkin bir şekilde çalışmak için bir dizi özel kablo gerektiren karmaşık bir süreçtir; bu kablolar hasar görmüş veya aşınmışsa, taşıdıkları bilgiler doğru şekilde iletilmeyecektir.

Burada, bu savunmasızlık ile bağlantıların hızı veya güvenilirliği ve iletilen bilgilerin güvenliği ile ilgili sorunların ortaya çıkması söz konusudur - bozuk bir kablo güvenilmez bir kablo anlamına gelir.

mwoi_blog_pma_connected_VOH_conduitBu nedenle, PMA ürün gamında, açık alanlarda fiber optik kablolar ve elektromanyetik koruyucu uygulamalar da dahil olmak üzere bu alan için özel olarak tasarlanmış bir dizi özel çözüm sunuyoruz.

Telekomünikasyon endüstrisinde farklı alan ve ihtiyaçlar için hizmet sunan PMA ürünleri ile, bilgilerinizi güvende tutmak, verilerinizi güvenceye almak ve bağlantınızı olabildiğince hızlı tutmak için çalışıyor; açık alanda ve sabit kullanım için VOH (PA6)’dan ppcof-conduit_396px-widthinstallation’ı güçlendirmek için esnek PPCOF (PP)’ye bildiğimiz en iyi şekilde ilgili riskleri en aza indirerek ve iletişiminizde güveninizi korumanıza yardımcı olarak mevcut en yüksek kaliteli kablo koruma çözümlerini oluşturuyoruz.

mwoi_blog_pma_connected_PPCOF_conduitPMA kablo korumasıyla, ve neden farklı sektörlerdeki kablo koruma çözümlerinde küresel lider olduğumuzu öğrenmek için hemen bizimle iletişime geçin.

Daha fazla PMA Telekomünikasyon uygulamaları ürün bilgisi için ana kataloğumuzu indirin.

PMA'nın tüm uygulama önerilerine göz atın.

Gemi inşası için kablo koruma uygulamaları hakkında yardım ve öneri almak için Contact Center’i +90 850 333 1 222 numaralı telefondan arayın veya e-posta gönderin: contact.center@tr.abb.com

 

 

Select region / language