Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

奥正房地产开发有限公司,用智能电力构建智慧社区

客户故事



“奥正诚园占地600亩,我们希望这里的住户能拥有人性化的生态家园。所以我们首先使用了业内领先的ABB智能家居产品;接下来引入ABB EVinn充电桩,这在全国都是领先与创新的理念,住户在自己家的地下停车场就能使用电动车充电桩,环保出行。ABB全方位的智能产品,让我们打造真正高端、全面的智慧社区成为了可能。”  临沂市奥正房地产开发有限公司总经理,刘总表示。





奥正房地产开发有限公司和奥正诚园简介


奥正诚园是由临沂市奥正房地产开发有限公司投资建设的,定位为滨河一线城市智慧社区。

奥正诚园理念


提升小区品质,打造安全、舒适、环保的智慧家园:
  • 美观舒适的智能家居:对北区 260 套精装房进行全屋电气智能化安装,提供给用户 24 小时安全、稳定,随心控制的智能生活;同时尽量减少面板的数量,让家居布局简洁大方。

  • 可靠安全的入户:家居安全是品质生活的保障,通过创新技术的门禁系统,在确保业主出入安全的同时又带来便捷的体验。

  • 低碳环保的出行:800 多个充电桩车位配置交流充电桩,保证业主安全绿色出行;同时可以远程预约充电,既便捷,又可以根据电费高低,错峰充电,节约成本。


ABB全方位智慧家居解决方案


根据客户理念,依靠 ABB 领先的智能技术,ABB 提供给奥正诚园从住到行,全方位的智慧家园解决方案。

  • 让我们看看奥正诚园的住户,如何开始自己智能化的一天:

    窗帘自动开启,自然光唤醒主人;咖啡机按时开始工作,浓浓咖啡香溢满房间……

    如果今天是特别的纪念日,还可交由智能家居来管理;家中的背景音乐和灯光因应设定的需求变化……

     ABB i-bus® KNX智能家居系统 在中国稳定运行超过 20 年,让奥正诚园的住户充分体验到智能科技带来的舒适生活。



  • ABB 高品质的 EVinn系列交流充电桩,让奥正诚园的住户实现了家门口的绿色出行。

    ABB 充电桩安全可靠,正常在线率高达 99.5%;ABB高品质的 EVinn系列交流充电桩 安装简单,侧插式充电枪可以节省正面空间,与住宅小区私人停车位的需求完全吻合;并且配备了蓝牙和小程序预约充电功能,把充电时间设在夜间低电费区间内开始,用户就能享受低价电费,如峰价 0.58 元/度,晚上 10 点后 谷价 0.38 元/度,可节约电费约 35%

行业网站




下载案例解决方案


新闻页