Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

XDC+数据中心:打造双Tier IV金牌认证的生态数据中心

客户故事



“我们和 ABB 一直保持着一个非常紧密的联系。我们是国内为数不多的获得 UPtime 设计和建设双Tier IV等级的数据中心,ABB 集团提供一系列设备为我们的数据中心提供非常有保障的电力供应系统。XDC+ 将在全国乃至世界范围内兴建更多的数据中心,ABB 将成为 XDC+ 数据中心建设的有力支撑。”潘峰,XDC+ 数据中心总经理表示。


XDC+ 数据中心简介

XDC+ 是中国高标准生态数据中心与云基础服务的引领者。其在江苏无锡、盐城运营三座 Uptime Tier IV 标准的超大型数据中心,已投运超过 80MW、近 10,000 个机柜的生态数据中心集群,为互联网、金融、制造业、电子商务等领域的企业提供高标准数据中心、优质网络和极速运维响应。

Uptime Tier IV 是全球数据中心行业的权威共通性标准中等级高,安全性强的等级。目前全球只有 15 座数据中心通过了 Uptime Tier IV 的金牌认证。XDC+ 数据中心全方位管理与运维达到了“零失误、零风险”,成为了大中华区唯一获得 Uptime Tier IV 金牌认证的数据中心,并且是 UPtime 设计和建设双 Tier IV 等级的数据中心。



XDC+数据中心面临的挑战


运维管理是数据中心生命周期中历时较长的一个阶段,对数据中心的可靠性和安全性具有至关重要的影响。而要保证数据中心运维管理正常有序进行,电力供应的充分保障,提高持续运行时间是关键。

同时,XDC+是超大型数据中心,为维持日常庞大的数据处理运作,电能的消耗需求量大,如何有效控制并减少能耗,打造绿色生态运维环境,也是世界级高标准数据中心面临的挑战。



ABB电气数字化技术助力数据中心智慧升级

从建立之初开始,XDC+数据中心始终坚持“NOT ONLY INFRASTRUCTURE”理念,ABB面向数据中心的数字化解决方案以及成功经验,在XDC+构建安全可靠、稳定连续、高效智能、绿色节能的数据中心和通信系统的过程中提供了强有力的支撑。

ABB  AbilityTM 数字化技术可以帮助数据中心充分掌握设备资产信息,保证设备平稳运行,实现从被动预防到主动预测的智慧转变,并帮助数据中心实现能耗的智慧评估和优化。



ABB UniGear 系列 10kV 数字化开关柜:
传承ABB数十年开关柜设计理念,基于 IEC61850 系统优化,可以实现诸如内部故障的快速切除,内部故障早期监视,系统自诊断及故障预案机制等多项数字化能力。

ABB MNS系统:
全部采用标准元件和组件,灵活和紧凑的设计,为XDC+在人员和设备的防护上提供了充分设计和技术保障。






ABB MNS iPDU 机房配电柜:
专门为计算机机房、数据中心机房的敏感负载供配电而设计的紧凑型配电柜,集灵活安全的配电方式和各种智能可靠的电量监控于一体,通过 EMPDU 监测系统更能实现自动化、精细化管理。

ABB 800xA系统:
以技术保障路径节约,实现物联网在过程自动化的收益,解决数据中心实际的问题,并以具有成本效益的方式实现真正的商业利益。



行业



相关产品

ABB Ability 系统 800xA