Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

贵州茅台集团和ABB,对产品高品质追求理念的完美契合

客户故事



提到贵州茅台,大家想到了历史悠久,高品质的茅台酒;提到 ABB,想到的是百年传奇,高品质的电气产品。两个对产品质量追求从不松懈的传奇相遇,成就了长期默契的合作。

“我们和 ABB 是长期的合作伙伴了,彼此的信任是一点一滴的细节积累起来的。确实,在这么长时间的合作中,我们从方方面面感受到了 ABB 对产品质量把控的严谨性和高要求,在产品运行反馈和售后服务方面的及时周到,这与我们对于产品品质的追求完美到细节的理念是契合的。同时 ABB 也不断把创新的技术带给我们,通过数字化解决方案协助我们电气设施全面升级,给我们的生产和运作带来更高的效率。”贵州茅台集团负责人表示。



贵州茅台集团简介

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称贵州茅台集团),总部位于贵州遵义仁怀市茅台镇,涉足产业包括白酒、保健酒、葡萄酒、证券、保险、银行、文化旅游、教育、房地产、生态农业及白酒上下游产业等,多次入选 BrandZ 全球品牌价值五百强企业。  公司核心产品贵州茅台酒历史悠久、源远流长,具有深厚的文化内涵,是国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产,也是香飘五洲四海的中国名片。
 



贵州茅台集团面临的挑战


保障用电
全面提升茅台酒生产基地供电的可靠性,只有充分保障各个生产环节的用电,才能确保茅台酒的高品质,例如制酒车间循环水项目是制造茅台酒环节中很重要的环节,此环节影响茅台酒品质,不能有任何供电意外。

节能增效
通过数字化、智能化的电气设施升级,提升各个项目的用电效率,从而节约能源与成本,提高经济效益的同时获得可持续发展。



ABB 中低压电气解决方案

贵州茅台集团与 ABB 长期全面合作,贵州茅台集团采用了 ABB 领先的中低压电气解决方案,确保各个项目,各个环节的用电效率与安全。

贵州茅台中华片区:
制酒车间冷却水循环的环保提升改造项目中使用 了 ABB 的环网柜 Safe Plus 和 MNS3.0 低压柜;ABB 高品质的开关柜,有效的保障了茅台酒制造中重要的生产环节供电的可靠性。


贵州茅台酒厂:
3 万吨酱香系列酒技改工程机配套设施建设项目中使用 UniSec 空气绝缘开关设备 ABB AbilityTM EDCS 智能配电控制系统

  • 为了提高配电能源及设备运维管理水平和效率,并进一步降低运营成本,项目应用了 ABB 先进的数字化方案 AbilityTM EDCS 智能配电控制系统,通过能源管理、设备预测性设备维护、关键部位温度监测等功能,洞察并分析能耗数据和设备资产问题,给客户生产流程赋能。
  • 3 万吨酱香系列酒技改工程属于茅台系列酒的生产车间配套项目(如茅台王子酒、茅台迎宾酒等),贵州茅台集团在保证酒品质量的前提下,关注成本控制和节能环保,ABB UniSec 空气绝缘开关设备是能达成这两个目标的完美的解决方案。

贵州茅台集团习酒有限责任公司:
习酒技术改造项目中使用了 ABB 的 VD4真空断路器,该断路器的真空灭弧室和先进绝缘材料极柱,以及可靠的操动机构,可满足各种特殊条件下安全可靠运行。


贵州茅台大厦:
使用 ABB i-bus® KNX 智能楼宇控制系统,在用电效率和能耗节约上得到全面提升。通过对楼宇各种末端电气设备如灯光、窗帘、空调等有效和灵活的智能控制管理,让建筑的照明、温度、通风遮阳的环境达到良好舒适度,同时降低了末端用电能耗,提高了运行效率。


贵州茅台集团 600 亿的新建或扩建项目:
将会分成十几个项目逐步建成,ABB 正在积极与客户配合,了解项目的技术要求,努力提供全面的配电数字化解决方案。



相关行业



相关产品