Global site

长沙国际会展中心配套诺福特酒店:智能技术让舒适与节能完美融合

客户故事

“现代社会,如何打造一家真正运营高效又能吸引客人的完美酒店?这是我们从开始规划这家酒店一直思考的问题。客人的入住体验舒适,酒店的能源使用效率高,不断降低能耗,这种绿色人性化的酒店管理,才能让我们的酒店获得可持续的发展;特别是酒店要承办接待很多大型会议与活动,各个公共区间用电要合理调配,不要造成能耗的浪费。ABB创新的智能技术正贴合我们的理念与需求,让完美酒店的构想成为现实。”长沙国际会展中心配套诺福特酒店负责人表示。


长沙国际会展中心配套诺福特酒店简介


长沙国际会展中心配套诺富特酒店坐落于长沙国际会展中心东北方向,是长沙国际会展中心重要的配套项目,总建筑面积约4.7万平方米,由1栋25层主楼、1栋4层多功能群楼及3层地下室组成,总预算约5.6亿元。该酒店委托雅高酒店管理集团参与日常的运营及管理,拥有350余间宽敞优雅的高级客房与各式商务套房,同时还配备餐厅、会议室等各种功能型活动空间,可以广泛承接国际会展中心举办的各类会议及服务活动。



酒店经营管理面临的挑战

  • 如何从视觉到感觉,创造一个优美舒适,令人留恋的酒店?
  • 如何从客房、餐厅、会议室,到宴会厅等,高效合理控制全方位服务空间的终端负载,从而达到节能减排?
  • 如何从照明到配电,优化管理让酒店工作人员舒心、安心?


ABB完美酒店的优选解决方案


酒店不只是建筑, ABB领先的智能技术,优质的产品,提供了一体化的解决方案,赋予酒店更多的涵义:人文关怀、绿色环保、可持续发展……这与长沙国际会展中心配套诺富特酒店的理念与需求都是完美契合的。

极度舒适

打造极度舒适的住宿环境,装饰设计是其中一个方面,还有通过光线、温度、新鲜空气等元素搭配所营造的完美氛围,以及一体化智能控制的便捷,带给客人美好的享受,从而期待再次光顾。

  • 充满艺术感官及弧面结构的 ABB 由悦系列 金色控制面板,提升了酒店客房内的视觉感受。
  • ABB i-bus® KNX智能建筑控制系统 在减少能源使用量的同时,提高客人的舒适度,基于客户数量调节室温和空气质量,让酒店始终保持理想的室温与新鲜的空气。
  • 平均每间客房内多达 20~30 个灯光、窗帘、空调等回路的一体化情景的智能控制应用, 营造了温馨的氛围,宾至如归。

绿色节能

提高酒店的能源使用效率,ABB智能控制让不可能变为现实。KNX系统让每个耗能设备都能实现精准的自动化控制,并实时监测,实现绿色可持续性运营,同时不断降低能耗,让酒店拥有可持续的发展。

  • ABB i-bus® KNX智能建筑控制系统 通过对大范围空间的照明及空调等回路的集中控制,帮助酒店的客户进一步提升了管理效率,同时通过合理的移动探测和定时触发方式帮助客户在公共区域解决了无人使用时的空耗问题,达到了节能减排的目的。
  • ABB i-bus® KNX智能建筑控制系统 增加了移动感应探测和空调系统之间的情景化联动控制,能耗的使用和管控更加合理化:通过人体移动感应和定时开闭等功能的组合搭配使用,帮助客户的公共区域照明及空调能耗平均节省了 1个小时 左右的无人空耗时间,真正意义上地实现了“人来灯亮空调开,人走灯灭空调关”的节能使用。

高效可靠

酒店运营管理人员,每时每刻可以依靠ABB的智能控制系统高效的进行电气设备的控制与管理;通过ABB的三箱配电对各种末端回路进行控制,确保日常用电安全可靠。高效精准的管理,让酒店工作人员舒心满意,各类电气、照明设施为酒店客人提供 24 小时全面的服务与保护。