Ty-Rap®可检测电缆扎带帮助食品和饮料行业运营商降低污染风险

回顾历史,ABB长期以来一直都凭借先进发电技术以及各种巧妙创新,深刻影响着我们生活的世界,使客户专注于自身的核心业务。ABB早在1958年就发明了Ty-Rap®电缆扎带,这一不起眼的产品始终就在我们身边。之后,ABB持续对Ty-Rap®电缆扎带进行研发和改进,以满足各种客户的具体需求。


ty-rap-logo
Ty-Rap电缆扎带具有“Grip of Steel”非磁性不锈钢锁扣倒钩,能够牢牢固定在扎带带头,即使在恶劣条件下也能确保实现持久、强有力的紧固。此外,扎带表面的棱纹和颗粒也能够防止扎带在线束振动和外部冲击下打滑。如今,通贝公司生产的电缆扎带产品超过500种,并提供多种附件和工具,但创新仍在继续 — 从为轨道交通行业开发的阻燃产品到适用于食品饮料行业的可检测电缆扎带 — 以满足客户的各种特殊需求。

Franklin Sullivan是通贝公司市场营销销售部的全球产品管理高级副总裁,他表示:“我们为Ty-Rap®的辉煌历史感到自豪,并继续专注创新,以更好地满足客户广泛的应用需求。我们的Ty-Rap®可检测电缆扎带尤为成功,帮助食品饮料行业客户降低了污染风险,避免产品召回或更糟糕的品牌声誉受损,同时使客户产品符合HACCP(食品安全管理体系)要求以及食品安全法规,例如食品安全现代化法案(FSMA)。
coockies
“金属探测器、X射线检测设备和视觉检测系统很轻松就可以检测到Ty-Rap®可检测电缆扎带。Ty-Rap®可检测扎带由聚合物材料制造,并且含有能够增加扎带磁性和密度的添加剂,因此可以被金属探测器和X射线设备挑拣出来。此外,该扎带的亮蓝色设计非常显眼,这在食品加工应用中至关重要。在液体处理应用中,由聚丙烯材料制造的电缆扎带凭借浮力就可以被视觉系统检出。”

在发生一系列食品和饮料行业污染事故后,美国纽约州的一家烘焙食品加工商为应对更加严格的监管法规,其电气维护主管采用了Ty-Rap可检出电缆扎带。


现在,该工厂在生产流程的各个环节都使用了Ty-Rap®扎带,不但用于捆绑电缆,还用于固定标牌。例如当工厂使用分离设备处理含有过敏原成分的原料时,可检测扎带可以将特殊标志固定在专门用于分离过敏原成分的设备上。

该工厂在过去几年中已经使用了数以万计的Ty-Rap®扎带,事实证明这种扎带比传统或不锈钢扎带更加易于使用,工厂的电气维护主管也得以高枕无忧。
 
TyRap detectable

了解更多

Select region / language