随着移动互联网和人工智能等技术的蓬勃发展,大量的新兴技术产品被广泛应用于医疗行业,不仅有效提升了医疗质量水平和患者就医体验,同时还增强了医院的信息化管理能力和资源整合能力,使医院建设逐步跃至智能化发展的新阶段。由此,医院不再是单纯具有医疗功能的物质空间,而是兼备人文关怀,以患者和医护人员为中心,具有安全、便捷、智能特性的智慧建筑。
漯河市中心医院(漯河市第一人民医院、漯河医专一附院)始建于 1916 年,是一所集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的综合三级甲等医院。2022 年,为推动优质医疗资源扩容升级,满足人民群众日益增长的健康需求,漯河市中心医院新建门诊医技综合大楼,总建筑面积约 65000 平方米,并计划于 2025 年投入使用。
• 此前使用电气设备品质参差不齐,质量无保障 医院原使用电气设备品质参差不齐,服务无保障。新建的配电系统要打破壁垒,塑造一个区域标杆,实现安全、稳定的医疗供电。 • 采用传统巡检人工巡检,耗时长,人力成本高 亟待改善完全靠人工值班巡检的供电运维模式,构建智能的配电方案,需对医疗大楼多个用电系统实现可靠、可监测的用电保障方案。
全面升级改造:ABB为漯河市中心医院新建门诊医技综合大楼提供了从变压器、低压断路器、双电源、电气火灾检测、智能仪表到 ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案 等全面的产品及解决方案。
前瞻性维护,提高配电系统的效率和安全性:ABB Ability EAM 能效与资产健康管理解决方案,支持远程获取资产和电气系统绩效信息,对整个医院的电力消耗,以及按部门、按周期、按类别进行管理并提供诊断和事件日志报告,实现有效的前瞻性维护,从而提高配电系统的效率和安全性。运维人员也可随时随地通过手机、电脑监测控制,方便远程运维管理,减少人力巡检成本。
保障院区的安全、稳定运行:不同于其他类型的建筑,医院既要满足医疗设备全天候不间断运行还要有高安全性的电力供应,因此 ABB 还提供了 Emax2 断路器、多功能电表、电气火灾监控系统(EFPS)以及 iVD4 高压真空断路器在关键部分提供无线测温监测,保障院区的安全、稳定运行。
ABB 助力漯河市中心医院建立智能化的运维平台,节省人力成本,加强约 50% 的额外保护。 通过 ABB Ability 系统,漯河中心医院的成本管理部可按部门、按周期、按类别对医院整体的电力消耗进行管理统筹,让能源消耗量有数据可依,更合理有效地规划用电量。
参与大楼建设的漯河市中心医院基建科科长表示,“漯河市中心医院新建门诊医技综合大楼电力部分从初始就要求采用统一、可靠的电气品牌,有完整的电力解决方案。目前 ABB 提供了从变压器,高压断路器,低压断路器,双电源,电气火灾检测,智能仪表到数字化云监测及运维平台等全面的产品及方案,使得我们的值班人员可一站式监测用电情况,大幅提高了用电保障性能同时降低了运维成本,对高成本医疗器械设备的稳定运行起到了可靠保护。” 在探索智慧医院建设的道路上 ABB 始终着眼前沿。ABB 智慧医院数字化配电系统方案从设备、系统、人员、资源管理等维度实现智慧管理,其创新及有效性备受认可,并成功入选 “ 2020 年度中国电气工业优秀解决方案” 和筑医台全国医院建设 “第二届中国医院建设十大科技创新奖” 。