奥正房地产开发有限公司,用智能电力构建智慧社区
ABB ABILITY 助力XDC+数据中心
ABB 电气解决方案,服务于各行各业的客户。通过充分了解客户的需求与追求,我们在客户实现自己目标的路上,提供了可靠的电力保障和高效的电能管理。客户成功的故事,也成就了我们续写电气领域的传奇。
以下客户故事里,或许也有您所在的行业想要解决的问题和应对的挑战,让我们一起不断探索,用不断创新的技术和理念,迎接更波澜壮阔的发展浪潮。
得益于ABB充电桩简单的操作界面、稳定的连续运行能力、以及在欧洲市场的广泛应用,东风本田选择了ABB定制化产品方案,并认为该方案可以满足其后期欧标车生产需求。
ABB 与亚马逊云服务合作,针对电动汽车市场共同开发一款基于云端的实时车队管理数字化解决方案;从电动汽车充电点到车队数据控制面板,均将使车队管理更加高效可靠。
ABB 为金地峯汇提供了ABB i-bus® KNX 智能家居系统,集节能降耗、智能便捷为一体,让智能生活全面升级。
ABB 将数字化应用与电气产品相结合,为园区电气系统植入了“数字化大脑”, 达到花开满园的效果。
ABB ABILITY EDCS智能解决方案,契合典型的园区多站点需求,帮助客户搭建起便捷与高效的的数字化配电监控管理平台。
ABB 为天府国际机场提供了电气解决方案和智能建筑控制系统,兼顾可靠配电、环境舒适、科学管理和有效节能。
ABB 方案融通智慧运维和效能管理满足园区对供电连续性的高要求,助力保证 OPPO 5G 智能终端的研发与生产顺利进行。
ABB ABILITY EDCS方案实现了从中压到低压全方位的校园能效智能化管理,助力河南科技大学打造安全、智慧、绿色校园。
ABB i-bus®KNX智能建筑控制系统,让建筑管理更灵活、高效、智能,相比传统照明解决方案,预计可实现节能15%以上。
ABB 的智慧家居电气解决方案从室内到户外,到出行,方方面面守护着这里的住户,让他们感到美观、便捷、舒适的智能生活无处不在。
酒店不只是建筑, ABB的智能技术,优质的产品,提供了一体化的解决方案,赋予酒店更多的涵义。
ABB为奥正诚园住宅小区提供了1600多个电动汽车交流充电桩,并为260套精装房提供i-bus智能家居解决方案。
ABB提供的快速数字化升级服务帮助众业达的配电设施改进能效分析和资产健康管理,提升了配电系统的智能化水平。
ABB 的能耗分析网关和无线智能照明系统,可无缝接入基于 BIM 模型的综合能源智慧管控系统,协助天津市泰达工程设计有限公司轻松完成办公楼能源管理的改造工程。
ABB 面向数据中心的数字化解决方案以及成功经验,在 XDC+ 构建安全可靠、稳定连续、高效智能、绿色节能的数据中心和通信系统的过程中提供了强有力的支撑。
ABB 积极参与到塔维勒水厂项目建设中,携手项目EPC总承包方山东电力建设第三工程有限公司,为项目提供理想的中低压电气解决方案。
ABB为高标准的污水处理工程提供了ABB中低压电气解决方案,保证电力供应的稳定性,同时实现节能增效。
ABB一体化配电解决方案协助雪龙2号实现了电气自动化,保障了其在各种自然条件和极严寒严酷下稳定的电力供应。
山东国舜成功应用了差异化的ABB智能化升级改造方案,协助钢铁行业客户实现能耗优化和智能运维。
ABB给冀北电力虚拟电厂项目的9类用户,定制了相应的智能配电计量与协调控制解决方案,提高能效并节约耗电。
ABB数字化配电技术助力华电集团建设智慧电厂,其中ABB ABILITY 配电系统资产健康管理解决方案中的预测性维护建议,大大提高了用电系统的稳定性和可靠性。
ABB 电气为OLED 显示器制造基地提供 PCS100 AVC-40 动态电压调节器,提升工业终端用户的使用能效。
贵州茅台集团采用了 ABB 先进的中低压电气解决方案,确保各个项目,各个环节的用电效率与安全; 两个对产品质量追求从不松懈的传奇相遇,成就了长期默契的合作。