ABB技术支持成都天府国际机场提升能源使用效率

客户故事



ABB 电气中国总裁赵永占表示:“ABB 始终致力于成为客户的优选合作伙伴。我们很荣幸能参与这一世界级的机场项目,运用我们先进的数字化技术、深厚的行业专长以及端到端的电气解决方案,通过对大数据的深入洞察,提升能源使用效率,实现主动高效运维,从而达到机场节能减排目标,赋能行业可持续发展。”



成都天府国际机场简介

2021 年 6 月 28 日 - 6 月 27 日, 成都第二座国际机场——成都天府国际机场正式开航投运。作为中国“十三五”规划建设的国内大型的民用运输枢纽机场,成都天府国际机场的正式运营使成都成为继北京、上海之后国内第三个拥有两座国际机场的城市,加速推动成渝城市群的互联互通和融合发展。




成都天府国际机场面临的挑战

作为大型综合性交通枢纽,成都天府国际机场将承载成都出港的全部国际航线。即日起投入运营的机场一期工程建有3条跑道和2座航站楼,可满足年旅客吞吐量 5000 万人次、货邮吞吐量 70 万吨的使用需求。项目远期还将新建3条跑道和66万平方米的航站楼,预计可实现年旅客吞吐量 9000 万人次、货邮吞吐量 200 万吨的需求。承载如此庞大的运输量,同时还要实现节能减排,势必需要智能化、数字化的技术支持。



ABB 智能建筑控制系统和中低压配电解决方案

ABB为成都天府国际机场提供了电气解决方案和智能建筑控制系统,兼顾可靠配电、环境舒适、科学管理和有效节能,助力天府国际机场实现“平安、绿色、智慧、人文”的建设理念,在确保旅客舒适度的同时降低了机场的能源消耗。


ABB 智能建筑控制系统可以为机场节约 30% 以上的能源
ABB 为天府国际机场 T1、T2 航站楼配置了 i-bus@ 智能建筑控制系统,该系统涉及 19000 多个开关回路,600 多个调光回路,4000 多个感应器,可用于候机楼、VIP 休息室等多个场所,通过预设不同场景,全面满足旅客的使用需求。

其中,智能照明控制不仅可以人性化的调节和管理候机楼内的所有灯光,同时还能通过大数据管理和应用,对众多照明数据进行收集、统计、分析,让航站楼维修保养化被动为主动。既有案例中,ABB 智能建筑控制系统可以为机场节约 30% 以上的能源。

在两座航站楼中,ABB i-HD 触摸屏VD4 真空断路器、REF615 系列微机综合保护器、中压电流电压互感器 等产品亦实现成功应用。


ABB 配电解决方案为机场的稳定运行保驾护航
在配电领域,ABB 提供的环网柜应用于机坪照明、飞行区域下穿线及机场汽车充电场中,充分提升了线路的供电可靠性。此外,ABB Emax2 空气断路器Tmax XT 塑壳断路器接触器等一系列产品在机场数据中心、运行指挥大楼、现场服务大楼等场所的广泛使用为机场配电系统的稳定运行保驾护航。



关键系统和产品




Select region / language