提到贵州茅台,大家想到了历史悠久,高品质的茅台酒;提到 ABB,想到的是百年传奇,高品质的电气产品。两个对产品质量追求从不松懈的传奇相遇,成就了长期默契的合作。 “我们和 ABB 是长期的合作伙伴了,彼此的信任是一点一滴的细节积累起来的。确实,在这么长时间的合作中,我们从方方面面感受到了 ABB 对产品质量把控的严谨性和高要求,在产品运行反馈和售后服务方面的及时周到,这与我们对于产品品质的追求完美到细节的理念是契合的。同时 ABB 也不断把创新的技术带给我们,通过数字化解决方案协助我们电气设施全面升级,给我们的生产和运作带来更高的效率。”贵州茅台集团负责人表示。
贵州茅台集团简介
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称贵州茅台集团),总部位于贵州遵义仁怀市茅台镇,涉足产业包括白酒、保健酒、葡萄酒、证券、保险、银行、文化旅游、教育、房地产、生态农业及白酒上下游产业等,多次入选 BrandZ 全球品牌价值五百强企业。 公司核心产品贵州茅台酒历史悠久、源远流长,具有深厚的文化内涵,是国家地理标志保护产品和国家非物质文化遗产,也是香飘五洲四海的中国名片。
贵州茅台集团面临的挑战
保障用电 全面提升茅台酒生产基地供电的可靠性,只有充分保障各个生产环节的用电,才能确保茅台酒的高品质,例如制酒车间循环水项目是制造茅台酒环节中很重要的环节,此环节影响茅台酒品质,不能有任何供电意外。 节能增效 通过数字化、智能化的电气设施升级,提升各个项目的用电效率,从而节约能源与成本,提高经济效益的同时获得可持续发展。
ABB 中低压电气解决方案
贵州茅台集团与 ABB 长期全面合作,贵州茅台集团采用了 ABB 先进的中低压电气解决方案,确保各个项目,各个环节的用电效率与安全。
贵州茅台中华片区: 制酒车间冷却水循环的环保提升改造项目中使用 了 ABB 的环网柜 Safe Plus 和 MNS3.0 低压柜;ABB 高品质的开关柜,有效的保障了茅台酒制造中重要的生产环节供电的可靠性。
贵州茅台酒厂: 3 万吨酱香系列酒技改工程机配套设施建设项目中使用 UniSec 空气绝缘开关设备 和 ABB ABILITY EDCS 智能配电控制系统。
贵州茅台集团习酒有限责任公司: 习酒技术改造项目中使用了 ABB 的 VD4真空断路器,该断路器的真空灭弧室和先进绝缘材料极柱,以及可靠的操动机构,可满足各种特殊条件下安全可靠运行。
贵州茅台大厦: 使用 ABB i-bus® KNX 智能楼宇控制系统,在用电效率和能耗节约上得到全面提升。通过对楼宇各种末端电气设备如灯光、窗帘、空调等有效和灵活的智能控制管理,让建筑的照明、温度、通风遮阳的环境达到良好舒适度,同时降低了末端用电能耗,提高了运行效率。
贵州茅台集团 600 亿的新建或扩建项目: 将会分成十几个项目逐步建成,ABB 正在积极与客户配合,了解项目的技术要求,努力提供全面的配电数字化解决方案。