天津市泰达工程设计有限公司,办公楼升级综合能源智慧管理示范基地

客户故事



“我们在 2019 年成立了综合能源部,所以有了一个设想,把我们自己的办公大楼提升成一个基于 BIM 模型的综合能源智慧管控系统的示范基地。这就需要对我们原有的能耗和照明系统进行改造,使办公大楼的能源管理效率得到充分的提升,并且能处于市场先进水平。ABB 的能耗分析网关和无线智能照明系统,不但让我们的能源管理实现了真正的数字化、智能化,而且改造工程实施很简单,能无缝接入 BIM 和上云,让我们很轻松就实现了自己的设想。” 天津市泰达工程设计有限公司综合能源研发部相关负责人表示。



天津市泰达工程设计有限公司、综合能源研发部及项目简介

天津市泰达工程设计有限公司,成立于 1993 年;自成立以来,精心铸造“泰达设计”的企业品牌,在天津地区享有极高的信誉度和知名度;现为中国电力规划设计协会会员单位。

天津市泰达工程设计有限公司在2019年成立综合能源研发部,具有很强的专业力量开展综合能源规划等业务,并已在一些知名汽车企业和商业中心中成功实施了综合能源项目。同时,该部门以自用办公楼为首个案例做智能照明、空调、光伏、储能、充电桩、能耗管理系统的升级改造,并将在天津滨海中关村科技园作为示范基地,对外推广基于 BIM 模型的综合能源智慧管控系统。

BIM 是建筑信息模型(Building Information Modeling),一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,通过对建筑的数据化、信息化模型整合,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递。该模型是一种先进的建筑管理系统,实现了一套系统覆盖了所有管理需求,全三维界面视图、现场高度仿真模拟,数据 + 流程 + 控制三合一。



天津市泰达工程设计有限公司办公楼面临的问题

办公楼 原有的能耗系统没有详细的数据分析 界面数据显示不完全,不能帮助业主分析能源使用情况,例如光伏、储能设备所带来的节能效果不能体现。
—> 解决办法:选择具有真正能耗分析功能的网关采集器

办公楼 原有的智能照明系统没有手机 APP ,不能进行远程控制,上行对接非常麻烦;并且没有开放的接口协议,没有场景化模式选择,无个性化定义。
—> 解决办法:直接更换智能照明控制面板,面板自带无线通讯功能,避免大规模线路改造



ABB 智慧能源管理解决方案

ABB 智慧能源管理解决方案包括了 ABB EQmatic 能耗分析网关 和 ABB  i-家无线智能系统。该解决方案接入先进的基于 BIM 模型的综合能源智慧管控系统,解决了天津市泰达工程设计有限公司办公楼原有能耗系统和照明系统面临的问题,改造工程简单,并且可以选择接入云端,实现了各种扩展功能。

ABB 智慧能源管理解决方案接入基于 BIM 模型的综合能源智慧管控系统的拓扑图:


ABB EQmatic 能耗分析网关,通过强大的数据分析功能,持续进行能耗成本优化。


  • 不同于目前市场广泛使用的普通能耗采集器,ABB 的网关设备上行采用 modbus TCP 方式,能自动生成通讯点表,使用简单快捷,并且自身具备数据处理、存储能力,是真正意义实现边缘计算的网关设备;设备具有很强的通讯包容性,不仅可以接入 ABB 品牌电表,还支持第三方电表;本次项目已成功连接第三方品牌电表做能耗采集分析,除电之外,水、气等第三方仪表都可以通过网关进行通讯接入。

  • ABB 的网关内嵌的 WEB 式界面,也免去了一般能耗管理系统还要购买一套专门的能耗分析软件的弊端;让项目实施更简单,减轻电脑及软件压力;后期还可以选择接入云端,使数据存储分析功能更强大。

ABB  i-家无线智能系统,轻松便捷地对办公楼照明系统进行智能控制,效果出色。


  • ABB i-家无线智能系统,面板自带采用无线自动组网通信技术,无需额外布线。

  • 从安装到设置,从转换到扩展,可以通过手机 APP,实现远程控制,轻松便捷;可以设置个性化办公场景,各种照明效果自由切换,营造舒适人性化的办公环境与氛围。



相关行业



相关产品




Select region / language