“国家水十条’颁布后,上海明确排水标准须提高至一级A标准,这次污水处理减负工程就是我们厂为提升到这个标准而实施的。肩负着上海这座国际大都市非常重要的污水处理任务和环保目标,我们需要寻找技术和可靠性均能符合世界级标准的合作方一起打造这重要项目,整个项目实施过程的用电稳定性要得到保障。也正因如此,作为全球电气技术领先的ABB,其整套中低压电气解决方案能够协助我们实现目标。” 上海白龙港污水处理厂负责人表示。
上海白龙港污水处理厂及污水处理工程简介
上海白龙港污水处理厂位于浦东新区,是上海市污水治理工程的一个重要组成部分,是亚洲最大的污水处理厂,也是世界最大的污水处理厂之一,处理能力占上海城市污水处理能力的 1/3 左右,处理水量为 280 万立方米。 “国家水十条” 颁布后,上海明确排水标准须提高至一级A标准,从二级标准提升到一级 A 标准,能大大削减排入长江的污染物负荷,进一步完成上海 COD(化学需氧量)削减任务。为此,白龙港污水处理厂进行提标改造和污泥二期工程,污水处理采取减负增容的方式进行改造提升。
排水标准提升至一级 A 标准面临的挑战
为使排水标准提升至一级A标准,水处理在工艺上,污水处理采用多模式A/A/O+辅助化学除磷工艺,深度处理部分采用混凝沉淀过滤工艺,出水采用紫外线和加氯联合消毒方式,均须稳定连续的供电,才能保证如此复杂和高要求的处理工程正常运作,排水质量达标。
此次提标改造中,白龙港污水处理厂是边“干活”边进行改造的。因此,改造不仅要分步实施,而且改造时会涉及到哪些管线的运行,用哪些管线来暂代,都进行过多次的计算和实际演练,因此也需要引入有效的电能管理,确保管线的交替运行。
ABB中低压电气解决方案:保证用电连续稳定性,同时实现节能增效
ABB协助上海白龙港污水处理厂应对达到国家一级A标准的升级改造,扩建和新建各类工程的挑战,为世界级高标准的污水工程提供了 ABB 中低压电气解决方案,包括 UniGear ZS1 中压柜,iVD4 中压配电智能化解决方案, UFES 快切产品;MNS3.0 低压开关柜,Emax 2 空气断路器,Tmax 塑壳断路器和 AX 接触器等。