“这不是传统意义的实体电厂。” 国网冀北电力有限公司表示,“这是可以写入IEC虚拟电厂国际标准用例的示范工程,基于能源互联网,实现用户侧可调资源与电力系统实时互动的创新平台。可见,这个创新平台,需要先进的数字化智能技术才能成功搭建。因此,我们和ABB在虚拟电厂的关键技术智能计量和协调控制方面进行充分合作,ABB将在欧洲已成功运作的经验与技术与我们共享,以打造智慧电网促进节能增效。”
冀北电力虚拟电厂简介
虚拟电厂是通过分布式电力管理系统将电网中发电端(尤其是清洁能源)、负荷端(含储能装置)聚合成一个虚拟可控的一个平台,参与电网的运行和调度,协调智能电网与分布式发电端的矛盾,充分挖掘分布式能源为电网和用户所带来的价值和效益。
国网冀北电力主导建设的泛在电力物联网虚拟电厂示范工程在2019年12月正式投运后,实时接入11类灵活性资源,容量约226兆瓦,涵盖张家口、秦皇岛和廊坊3个地市。
冀北电力打造虚拟电厂面临的挑战
通过柔性调节需求、降低电网峰值负荷和高效利用储能系统,需求端能耗在线监测,在不影响用户体验的前提下,削峰填谷,保持供电稳定性,提高电力系统的效率。
调整改善可再生能源波动,增强系统接纳可再生能源发电的能力和提高能源利用效率。翼北电力虚拟电厂新能源装机规模已达2014万千瓦,占比57.3%,以风电、光伏为代表的清洁能源间歇性、随机性的特性,更突显了“发供用瞬时平衡”之难。
通过控制手段和优化算法,灵活调用资源,确保用户供电稳定性。
参与虚拟电网的用户种类广泛,涉及各行各业,需要能应对不同行业,提供有针对性的智能解决方案。
ABB 智能计量及协调控制解决方案
ABB 利用了在欧洲实施虚拟电厂的丰富经验和在控制领域的先进技术,给本次冀北电力虚拟电厂项目中来自不同行业的 9 类用户,如分布式光伏、空气源热泵、民用及工业空调机组、电动汽车充电站等用户,定制了相应的智能配电计量与协调控制解决方案。
通过智能仪表和数字化设备实现配电系统各类电气参数,温度等环境参数监测;实施有效的电能管理,远程实现高峰调节和负载转移策略,优化资源调配。
从照明、温度控制, 到整个项目的锅炉、地源热泵、空气处理机等就地和中央管理控制,为虚拟电厂提供柔性调节需求降低电网峰值负荷有力的控制技术。
提高各类建筑物内的舒适性、安全性和效率
管理您的电力和监测能源消耗