冀北电力打造虚拟电厂,智慧电网促进节能增效

客户故事


ABB, 输配电, 虚拟电厂

  “这不是传统意义的实体电厂。” 国网冀北电力有限公司表示, “这是可以写入IEC虚拟电厂国际标准用例的示范工程,基于能源互联网,实现用户侧可调资源与电力系统实时互动的创新平台。可见,这个创新平台,需要先进的数字化智能技术才能成功搭建。因此,我们和ABB在虚拟电厂的关键技术智能计量和协调控制方面进行充分合作,ABB将在欧洲已成功运作的经验与技术与我们共享,以打造智慧电网促进节能增效。” 

虚拟电厂

北电力虚拟电厂简介

虚拟电厂是通过分布式电力管理系统将电网中发电端(尤其是清洁能源)、负荷端(含储能装置)聚合成一个虚拟可控的一个平台,参与电网的运行和调度,协调智能电网与分布式发电端的矛盾,充分挖掘分布式能源为电网和用户所带来的价值和效益。

国网冀北电力主导建设的泛在电力物联网虚拟电厂示范工程在2019年12月正式投运后,实时接入11类灵活性资源,容量约226兆瓦,涵盖张家口、秦皇岛和廊坊3个地市。



冀北电力打造虚拟电厂面临的挑战 





ABB 智能计量及协调控制解决方案


ABB 利用了在欧洲实施虚拟电厂的丰富经验和在控制领域的先进技术,给本次冀北电力虚拟电厂项目中来自不同行业的 9 类用户,如分布式光伏、空气源热泵、民用及工业空调机组、电动汽车充电站等用户,定制了相应的智能配电计量与协调控制解决方案。

 

ABB 智能配电及计量解决方案


RTU

通过智能仪表和数字化设备实现配电系统各类电气参数,温度等环境参数监测;实施有效的电能管理,远程实现高峰调节和负载转移策略,优化资源调配。



ABB 完整协调的
i-bus KNX 智能控制方案


ABB, 虚拟电厂, i-bus, KNX

从照明、温度控制, 到整个项目的锅炉、地源热泵、空气处理机等就地和中央管理控制,为虚拟电厂提供柔性调节需求降低电网峰值负荷最有力的控制技术。






相关产品




Select region / language