ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统隆重登场

创新云平台,书写未来电能管理云时代

杭州,2017年6月29日——全球500强之列的电力和自动化技术领导企业ABB,在正在举行的“ABB电力与自动化世界”上,正式发布了ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统。



ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统是一款用于监测、优化和控制电气系统的创新型云计算平台。该平台以Emax 2空气断路器为基础,借助Emax2先进的智能功能和连通性,通过集成的架构,采用即插即用的方式,支持多用户直接访问和多设备连接。作为ABB Ability™数字化战略的一部分,它拥有世界一流的云架构,能够高效可靠地收集、处理和存储数据。该云架构由 ABB 与微软公司联合开发,旨在提高电气系统的性能,并确保其安全可靠。

ABB中国电气产品事业部市场营销和技术销售总经理林罡表示:”通过断路器提供云连接从而实现高级监测和能源管理,这是ABB将数字化创新运用到企业日常的设备管理中的一大进步。ABB这一低压配电领域的创新技术,书写了电能与设备管理的新蓝图,在简易性和性能方面设定了新标杆。



与其它类似的解决方案相比,ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统即插即用的集成化架构,化繁为简,所需的硬件数量可减少60%;可提供高度扩展性及最先进的服务,避免了调试安装升级由多种元器件组成的电能监控管理系统所带来的昂贵时间、金钱成本。

ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统采用Web App界面,帮助用户随时随地通过智能手机、平板电脑或个人电脑远程实现:

  • 监测:检查设备性能,监测电气系统及各支路电气设备使用情况,细分成本。
  • 优化:定期自动生成分析报告,优化资产的使用方式,做出正确的运营决策。
  • 控制:与运维人员实时提醒与报警,远程实施高效电能管理策略,轻松实现节能管理。


ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统对整个电气系统数据的实时监测和分析,并配合Emax 2实现电能管理功能,让节能变得切实可行,无比简单。用户只需轻轻几次点击,便可以随时随地掌控系统的用电量,细分成本及判断可提升空间,实现电能的智能应用,提高工作效率,降低30%的运营成本。

除此之外,ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统还可提供电能质量分析等特殊功能,通过实现节能增效目标和提供持续改进策略来有效缩短投资回收周期,帮助提升项目价值。

你是否对设备运行中的意外停电感到措手不及?你是否对各个负载设备的众多数据感到无所适从?你是否对无序繁琐的检修无可奈何?使用ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统,用户掌握产品生命周期,可以及时更换即将损坏设备,避免意外停电造成的重大损失;掌握各个负载设备用电情况大数据,通过专业分析,判断趋势,避免电能管理的盲目性,还能做出优化电能方案;掌握设备各种故障预判,主动及时排除故障,随时随地掌握整个配电系统运维情况,让工作更加轻松。

ABB Ability™ EDCS智能配电控制系统特别适用于商业建筑、公用建筑,以及轻、重工业厂房建设和基础设施建设。例如:酒店、写字楼、商场、零售商和连锁店、医疗设施、体育及会议中心、学校、仓库、城市泵站、数据中心、电信通讯机房、信息处理中心、机场、电子行业工厂等,致力于帮助用户提高电气系统高效能源管理。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问https://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

QR code

 

Select region / language