通过配备 ABB Ability™ 低压系统状态监控,ABB MNS Digital 可节省运行成本高达 30%

ABB 恪守承诺开发下一代智能低压开关柜,于 6 月 28 - 29 日在杭州国际博览中心举办的ABB 电力与自动化世界上推出其最新的 MNS Digital 数字化解决方案。

过去十年间,ABB 在MNS iS 开关柜数字化进程领域,积累了宝贵的经验。在此基础上,ABB 融合了智能电子、边缘计算和云技术领域的最新成果,推出了全新的数字化低压系统解决方案。

MNS Digital 是一种可扩展的模块化智能低压系统解决方案,具备物联网 (IoT) 智能特性,可实现远程操作、监控并根据状态进行维护。

MNS Digital 能够连接 ABB Ability™ 云平台、本地 SCADA(监控和数据采集)或 ECMS(电气控制和监控系统)、扩展自动化系统 800xA 或其他类型的分布式过程控制系统 (DCS)。充分利用ABB AbilityTM 的优势,通过使任何已连接的设备或装置获得信息和数据,使客户能够深入了解其运行状况。

ABB 电气系统业务单元全球负责人Ralf Heinemeyer 介绍道:“开关柜具备数据能力后,就会为任何电气系统的核心赋予思想和语言。在大数据的助力下,它能够预测即将发生的问题,还能够预测之前未考虑到的机遇。MNS Digital 提供完全实时的解决方案,集成了数据互联和优化报告功能,可在现在或未来帮助操作人员对其平台的维护、操作和性能做出知情选择。”

配备 ABB Ability™ 的 MNS Digital 将使操作人员能够利用能源管理等附加功能,报告功耗、降低成本。通过进行状态监控,可减少停机时间,避免计划外断电,并通过优化维护周期降低运行费用。

“拥有 MNS Digital,您就可以开始属于您的工业革命,”Heinemeyer 补充道,“要实现到工业 4.0 和维护 4.0 的转变,需要真正灵活、可扩展的模块化开关柜平台,它具有先进的智能化功能并内置物联网。我们致力于开发下一代解决方案,使客户能够在合适的时间获得准确的信息,用以支持快速、精准的决策,并使运行成本节省高达 30%。”

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问https://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:


QR code

 

Select region / language