Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

为海上船舶节省空间

日期:2016年2月17日,作者:Jarbas Ferro

打破空间的限制不仅仅局限于探索其他星球,还包括扩展远洋邮轮的乘客和乘务组在邮轮的可利用空间。

现在人们追求更宽大、更豪华的邮轮客舱空间。为顺应这种需求趋势,某大型邮轮公司决定对自己的4艘远洋邮轮进行为期两年的大规模改造。他们投资了约2亿欧元希望能为每艘邮轮增加200多个船舱。

该项目还会扩展娱乐、购物和水上乐园的空间。待该规模浩大的改造项目竣工之时,每艘邮轮的长度会增加24米,客舱会增加193个,船员舱会增加59个,载客能力将会从2200人增加到2680人。

浓缩的方是精品

整个海运行业面临着相似的挑战。节约空间的需求变得愈发重要。这就是为什么许多人纷纷转向ABB,选用我们的新型智能 Emax 2 空气断路器(全电能管理者)和 Tmax XT 塑壳断路器。这两个系列的断路器产品不但符合海运行业对安全和效率的严格要求,而且可以安装于空间狭窄的区域。

Emax 2 比其他同类断路器占用的空间都要小,可以将配电柜的尺寸降低25%。与之相似,Tmax XT 的尺寸也小于市面常见的塑壳断路器,所占用空间可以节省40%,这样有助于将配电柜尺寸降低25-50%。

将ABB的断路器产品安装在配电柜中能够大大节省空间,这对于意大利先进的渡船来说意义尤为重大。渡船所需要的是具有全选择性的B特性断路器,而且必须能够水平安装在紧凑的空间内。市场上唯一能够满足这种严格要求的断路器便是ABB的Emax E1.2空气断路器。

它几乎可以为任何类型的船舶节省空间。在ABB近期为平台供应船所做的一次可行性调研中,配置老一代断路器的传统配电柜大约占用13立方米的空间。但如果使用 Emax 2Tmax XT,则可以节省将近3立方米的宝贵船上空间。不仅如此,如果借助先进的逻辑选择性技术,整个配电柜的尺寸可以进一步降低到7.5立方米,即相当于节约42%的空间。

小巧而智能

ABB的紧凑型断路器具有巨大的技术优势。Tmax XT 可以基于电子脱扣器的通讯功能提供逻辑区域选择性,而且还具有故障提前检测和预防功能。它可以在100毫秒内检测出故障条件,并在达到最大值之前预测短路电流值。凭借快速传输协议,Tmax 具有很高的选择性值,这是海上配电系统所必须的。

Emax 2 是唯一能够通过对等的IEC 61850协议进行通讯的的低压断路器。通过此协议,Emax 2 断路器之间可以直接进行对话,无需使用其他外部设备或专用的程序。Emax 2 断路器家族还可以提供电动机保护功能,使所需安装其他组件的数量得到降低甚至消除,从而大大节省空间、原料和安装时间。此外,它还集成了先进的逻辑选择性功能,该功能尤其适用于有多个供电源的海上应用。

ABB可以为海上船舶的供电提供高效、紧凑的保护方案。Emax 2 Tmax XT 可以通过减少配电设备空间,大幅增加船舱空间和乘客活动区域,有助于确保更加高效的海上业务运营,并增加利润。

了解更多