Ekip UP Protect 与 Protect+

Ekip UP Protect与Protect+ 多功能保护继电器,除监测功能以外,也为配电与发电提供ANSI保护。

由于它可与各类开关设备对接,Ekip UP Protect可以确保馈线保护发送合分闸指令给脱扣器或手动操作。当它与隔离开关一起使用,可保证分断能力等于一秒的额定短时耐受流值(Icw)。当它在现有断路器上运行,不仅可保证其短路分断能力(不包括Ekip UP上基于电流的保护),并可对它进行升级,使之具有更多功能。

Ekip UP确保基于电流的保护以及电压保护,除了:

  • 过载、短路瞬时或延时、差动和接地故障、电流不平衡
  • 欠压、欠频、同步校验、逆功率

Ekip Protect+ 也增加了基于有功和无功功率的发电机保护、自适应设置和配电电网定向保护:

  • 有功功率不足/过高、无功功率不足/过高、频率变化速率

    另外,在中低压变电站中,使用Ekip Protect+可以获得数字化选择性,还可以区分受限制接地故障和不受限制接地故障。

    这两款产品都可配备来自创新平台“All-In-One”的软件套件。这些先进功能确保设备运行连续性及能源效率。内置式Ekip Connect 3.0调试软件也降低程序设计的复杂性。

  • 自动转换开关(ATS)、分级卸载、同步重合闸功能、经过认证的接口保护系统。

过Emax 2断路器,就能发现相同的人机界面HMI和功能配置。

Quadro

了解更多

Select region / language