ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
本部分将为您介绍Emax 2断路器的具体应用,尤其是Emax 2断路器在其中发挥关键作用的成功案例,以及Emax 2断路器如何一一解决遇到的难题和挑战。
Ekip电能控制单元帮助SACE Emax 2断路器轻松实现自动化负载管理
ABB SACE是低压空气断路器和塑壳断路器领域领先的供应商,目前正在装修其位于意大利贝加莫的新大厦,希望通过先进的自动化系统轻松控制HVAC负载。通过Ekip电能控制单元,电力系统可以有效控制400kW的HVAC负载,每年节约资金高达11000欧元。
了解更多
使用Emax 2断路器打造高效开关柜
I.M.E.S.A. 成立于1972年,总部位于意大利安科纳市附近的耶西,主营机电设备制造。 IMESA是欧洲低压/中压配电盘、应用于中压、管理及控制系统内/外设备的SF6绝缘隔离开关以及交钥匙电气系统的市场领导者之一。
Emax 2断路器和Ekip G脱扣器共同实现发电保护
COELMO公司(位于意大利那不勒斯)成立于1946年,富有创新精神,长久以来积累了丰富的专业技术和应用经验,现已成为民用、商用、工业、船舶和特殊项目发电机组领先的供应商。 了解更多
易于使用
Drillmec是设计、制造、调试和维护油气钻井与修井设备的领导者之一,长期以来凭借卓越的传统型以及液压系统满足了移动和近海应用的苛刻要求,钻井功率高达3,000 hp,下潜深度则达到了10,000 m。 了解更多
顾问机构青睐SACE Emax 2断路器的优势
SEI公司成立于2005年,在短短数年里便发展成为低压开关柜领先的制造商,产品行销世界各地,并能够根据客户具体需求提供定制化产品。 了解更多
IEC 61850认证SACE Emax 2断路器与中压系统的集成
SolVin是乙烯基市场的领导者之一,拥有从盐、氯、PVC和乙烯基到氯、苏打的完整乙烯基生产链。目前,Solvay拥有SolVin75%的股份,BASF则拥有25%的股份。 了解更多
应用于数据中心的配电系统要求必须竭力提高能效,因此设计者一直在不断探寻既能够降低总成本(TCO)同时还能提高设备能源利用率(PUE)的解决方案。