Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB Emax 2断路器荣获“2014红点设计大奖”

Emax 2 是集成电能管理功能的低压断路器。

红点产品设计大奖(red-dot.org)设立于1954年,是国际公认的工业设计顶级奖项之一。

2013年,ABB发布了其创新设计的Emax 2断路器。通过取代传统断路器,这款产品每年可节省580万千瓦时的电力,相当于140万个欧洲家庭一年的用电量。

Emax 2是在保护电路的同时,根据实际需求实施节能控制的断路器,由此大幅实现节能减排。

ABB断路器及开关业务单元全球负责人Giampiero Frisio表示:“我们非常自豪取得这一技术突破,红点设计大奖正是对我们的认可。断路器在我们生活中无处不在,现在它不仅可以在必要时切断电路,还能够帮助用户管理和节约电能。”

Frisio解释道:“例如在一家制造厂,当所有线路都满负荷工作时,如果一个额外的高负荷设备投入使用,将会使线路超负荷。这时Emax 2将停止向一些不太重要的设备供电,比如关停午餐结束后仍在运行的餐厅空调。Emax 2就像楼宇管理员,可以确定如何满足工厂的特定需求,实现能源效率。”

新型 Emax 2断路器由ABB位于意大利贝加莫的开发中心耗时多年,精心研发而成。

了解更多