Ekip Connect是一款设计用于交换单个或多个保护脱扣器数据的软件,具有如下功能:
- 协助系统调试;利用软件简单直观的导航页面,可快速设置Ekip脱扣器的所有系统参数和保护阈值。
- 允许快速访问诊断;能够查询或者下载事件、警报以及脱扣器脱扣的记录,有助于识别和理解异常现象。
- 提供通信网络检测;Ekip Connect可执行Modbus RS-485或者Modbus TCP网络的自动扫描,确定断路器是否已经正确连接。若连接错误,它会发出通讯参数(地址,波特率,奇偶校验)配置错误的信号。
Ekip Connect的独特特性包括:
- 集成DOC电气设计软件;通过DOC软件计算得到的调整和设置可以直接下载到保护脱扣器中,从而降低调试时间和错误概率。
- 易于连接:可通过以太网直接控制配备Modbus TCP Ekip COM模块的Ekip脱扣器。
- 多媒体:Ekip Connect设计用于在PC电脑、平板电脑、甚至智能手机上运行。
- 互联网自动更新;连接到互联网时,软件能够自动进行可用更新。
与测试和编程单元Ekip T&P相连时,Ekip Connect还可启用附加功能,例如可进行预设值和自定义的脱扣器测试;测试报告可随时调用和下载。