Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • 中文

ABB旗下卓越电缆保护的新测试中心简介



testing lab

ABB 开设先进的测试中心,旨在提供电缆保护

ABB 为确保其全球电缆保护产品组合的品质,投资位于英国科尔斯希尔的新测试中心


占地 1,150 平方英尺的新测试中心将与其他 ABB 测试中心并肩工作,作为全球 IP(侵入防护)测试 “卓越中心’”之一大显身手。因为新测试中心承担了大部分内部测试工作,它将使 ABB 能够更快、更高效地将其电缆保护产品推向市场。

新测试中心将以通过 ISO 17025 实验室认证为目标,并将有能力提供从可行性研究到侵入保护、机械测试以及极端工作环境加速模拟的广泛测试功能。现场包括新基础设施和高端测试设备,其中最值得一提的是自动化水侵入防护试验室,它能够根据许多全球公认的标准进行 IP X5、X6、X9 测试。

新测试中心将为 ABB 电缆保护部门的新产品开发发挥根本性作用,主要围绕金属和非金属导管和接头以及电缆填料函。ABB 产品测试与工艺工程师 Martyn Bree 评论道: “新测试中心的开放使我们能够在整个新产品开发和后期测试阶段更好地进行控制。这笔投资显著提高了测试能力,将减少涉及第三方的需求,并将大大加快我们将电缆保护创新成果新推向市场的步伐。

“从食品饮料加工工厂到汽车线束制造商,乃至高挥发性石油开采企业,我们将为多样化市场–提供丰富产品。新测试中心还将使我们能够根据具体行业的性能标准设计和测试产品,为各种具有挑战性的操作条件提供高性能定制解决方案。

“从创新和产品开发的角度来看,新测试中心使我们可以自由尝试无数想法、新材料和设计,以得出对任何特定市场有效的电缆保护系统。”

Martyn Bree 总结道:“最终,通过将我们的研发业务与测试流程结合在一处,将显著提高我们向世界各地客户提供先进的线缆保护解决方案的速度。”­­




想了解更多产品和服务信息?

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language