防止电信局爆发火灾
在英国,有五千多个电信局分布于各地,而其中任何一个发生火灾,不仅会对人员生命构成威胁,而且对当地企业和服务供应商而言,也可能分别意味着代价高昂的电话与互联网断线和业务损失。Adaptaflex 高级设计兼技术经理 Meirion Buck 探讨了全国电信局电缆保护不善的危险。
英国各主要城市均设有通信设施,这些通信设施基于数以百计的高压电缆运行,每处设施均包含约两千到三千根电线,因此发生损坏、故障或者火灾的可能性显而易见。 通过快速在线搜索,即可找到许多备受瞩目的案例,其中就包括 德比电信局 于 2014 年末发生的火灾,受影响者成千上万。幸运的是,由于火灾发生在清晨,因此没有人员在事件中丧生,然而设施修复以及 32,000 户当地家庭和 4,000 家企业的重建却花费巨大。
对于内部有大量电缆在连续使用的环境,火灾威胁始终挥之不去;其中,电信局的处境尤其危险,原因在于附近运行的计算机设备源源不断地发出热量,而且这些设施中的许多电缆管理解决方案已经过时。
电缆起火原因多种多样,但其中一个不断加剧的威胁,特别是对于地下环境,则是来自于啮齿动物。咀嚼后的电缆很容易影响接线的有效性,而且在最糟糕的情况下还可能会引起能够引燃的电气短路和火花。许多电信局所处的密闭环境恰恰也是小鼠和大鼠的自然栖息地。以 曼彻斯特电信局 为例,它坐落在地下 115 英尺处,这使啮齿动物的靠近不可避免。
通过达到一定侵入防护 (IP) 等级的导管和接头来防止灰尘和液体侵入也是一个关键考虑因素。与内部接线接触的异物入侵可能是电气故障和火灾的另一个原因,而水浸损害则可能导致固定电话连接丧失,正如今年年初在 切斯特 发生的事件一样。
鉴于上述所有风险,现在应用稳妥可靠的解决方案;可以说,全国所有电信局都是应用对象。基础设施升级不仅可以保护生命和收益,还可以通过不断改进比以往处理更多数据的光纤电缆来满足对宽带的持续需求。
由于各主要城市都拥有自己的电信局,因此确保保护是一项大规模行动。我们的 Adaptaflex 团队目前正在协助英国一家主要电信供应商完成电信局的既定升级计划,因此许多快速有效的解决方案将在未来三到五年内陆续安装。
其中的一个主要变化是引进优先考虑使用封闭式接线绝缘线束的新系统。此升级计划的关键一环自然涉及到消防安全, UL94 V-0 防火等级 已指定为我们所提供设备要达到的标准。此外,鉴于全国需要升级的交换所为数众多,安装效率同样也成为我们需要解决的一个重要问题。
通过使用规范和其他标准,我们决定将非金属 PRCS 导管与 Adaptalok ATS™ 接头组合,即蓝色弹性体版本,因为它达到了 V0 防火等级。我们已经看到,由于电信局的特殊环境限制,我们的 Adaptalok ATS 非金属接头引起了积极反响。例如,它具有一项简单的 “按下即锁定” 功能,这使其可以简单用于在电信局内常见的密闭黑暗工作区域,尤其是位于地下时。当我们再次审视交换所的特殊环境限制时,不难发现 PRCS 导管 是一种理想选择,因为它具有密闭区域适用性,这得益于其增强的低火灾危险性 (LFH)、自熄性、低烟和无卤等属性以及其良好的抗压和抗拉强度。
由于上述类型电缆的通道通常都很狭窄,难以接近,因此不大可能在原地进行检查,同时鲜有可能监控暴露于污垢和水中的严重威胁。因此,侵入防护至关重要,而且正如我们之前所提到的,它也是交换所和我们在提供解决方案时的关键考虑因素。当 PRCS 导管与 ATS 接头结合时,它们可以共同提供高达 IP69K 的 IP 防护等级。作为一种非金属解决方案,它具备固有的抗腐蚀能力,这有助于降低故障风险,并可节省维护成本。
最终,转变为互联网云基服务(信息可在其中远程存储)可能会消除对分布于多地的过时电信局的需求。然而,这将是一项耗资巨大的行动,虽然不需要为电线选择路线,但仍然对通过导管和接头进行保护有着自己的要求。目前比较好的解决方案是利用市场上现有的有效和合规的导管与接头。
办公大楼
学校
医院 (EMC)
零售物业
休闲综合体/体育场馆
办公大楼
学校
医院 (EMC)
零售物业
休闲综合体/体育场馆