创新的 CM-TCN 温度监测继电器可以通过背光液晶显示屏或智能手机应用程序进行配置。在 ABB EPiC 应用程序上只需一触即可进行参数化和配置,即使在无电源状态下也可减少 80% 的安装时间。仅仅一个继电器就可以覆盖广泛的应用,实现减少库存,使 ABB 的智能监控继电器成为真正的游戏规则改变者。 成熟的 CM-TCS 范围使用各种不同的传感器监测和测量固体、液体和气体介质的温度。超温和低温监测以及开路或闭路原理监测可以为任何设备快速和轻松地配置。当温度低于或超过设定的阈值时,输出继电器根据配置的功能改变位置,正面 LED 显示当前状态。
创新的 CM-TCN 温度监测继电器可以通过背光液晶显示屏或智能手机应用程序进行配置。在 ABB EPiC 应用程序上只需一触即可进行参数化和配置,即使在无电源状态下也可减少 80% 的安装时间。仅仅一个继电器就可以覆盖广泛的应用,实现减少库存,使 ABB 的智能监控继电器成为真正的游戏规则改变者。
背光液晶便于阅读和参数化 你需要的一切一目了然:在继电器前面的液晶显示当前测量值和维护数据。并且只需一个按钮,基于符号的菜单结构可以通过按钮-旋转按钮访问。简单地设置阈值和参数的帮助下,一个直观的和未来准备的界面。
一键设置速度快:通过智能手机应用的 NFC 参数化 通过 ABB EPic 在手机上的应用程序实现快速、简单和直观的配置 。简单手机操作实现:参数设置,编辑和存储在应用程序中,亦可复制到不同的设备上,即使他们不是处于供电状态。应用支持不同语言,使安装和配置变得更加容易。
种设备适用于广泛的应用 继电器可在较宽的设置范围内配置,无论阈值、时间值或其他设置都可以灵活调整。关键应用的预定义设置,自定义设置的空间,参数存储和传输到不同的设备,允许快速和简单的调试。将参数集上传到云中或在几秒钟内将它们分发到全球,例如通过电子邮件,可以降低物流和库存成本。
CM-TCS 和 C51x 系列温度监视继电器能够通过不同类型的传感器测量固体、液体和气体温度,所有型号都提供了过热/过冷监视以及开路/闭路测量可选。一旦温度降至阈值以下或超过阈值,输出继电器便会根据用户设置改变位置,同时前面板的LED灯也会指示相应的电流状态。
主要优势
主要特性
CM 系列单相电流和电压监视继电器基于TRMS测量原理工作,具有可靠的电压和电流监视功能,还可以检测单相电源的缺相。
CM 系列三相监视继电器能够连续可靠地对三相供电电源进行监视,同时保证机械装置和设备无故障运行,从而降低运营成本。
CM-Iwx系列绝缘监视继电器能够连续可靠地对IT系统进行绝缘监视,从而缩短设备的停机时间。
在配备PTC温度传感器的电机应用中,CM-MSx系列热敏电阻电机保护继电器能够可靠监视电机温度。
CM-Enx系列液位监视继电器适用于监视液位以及导电液体的混合比例。
ABB 电子测量和监视继电器都可以可靠保护您的设备并保证设备平稳运行
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴