Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

高能效电动机用ABB控制和保护方案

节约空间和成本的低压高能效电动机方案


汉诺威,2015年4月13日 - 电力与自动化技术的全球领导者ABB集团可以支持IE3能效等级的电动机与断路器、接触器和电动机起动器的综合使用方案。

“所有ABB低压设备都适用于能效等级为IE2和IE3的电动机。而且作为紧凑的解决方案,ABB低压设备能够在更小空间内实现更多控制功能,从而降低控制柜的占用空间。”ABB低压产品业务部的产品经理Ruben Ferraresi说,“我们的产品比市场上同类产品的平均尺寸小30%,但功能齐全,可以帮助用户提高生产力。”

《能源相关产品指令》(ErP)中针对额定功率7.5-375kW的IE3高能效电动机的条例于2015年1月1日生效。它要求制造商必须升级电动机设计,或添加变速传动装置。

ABB提供IE3电动机时间已久,现在也开始推广更高效的IE4电动机,引领更高效的节能之路。现代化IE4电动机由于采用了创新性设计,因此具有更高的能效性。电动机起动过程中起动电流会增加,出现涌流,这些会影响电动机起动元件和短路保护装置的选型。但即使起动电流比正常运行时增加25%,ABB仍然可以为用户提供高能效、高性价比而且占用空间很小的电动机起动方案。

用户友好的在线选型工具
ABB可以提供专门针对IE2和IE3电动机起动和保护方案的低压设备配合保护选型表。不同类型的起动方式(如直接起动、星三角起动和软起动)有不同的产品可选。

ABB提供的软起动器能够有效降低大起动电流的影响,并允许选用较小规格的接触器和短路保护装置。ABB的SOC(优化配合保护选型)工具可以通过下述网址查看使用:http://new.abb.com/low-voltage/zh/software

高清图


点击缩略图打开高清版图片,然后可以保存到本地电脑或设备上。

链接