Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

传感器

模块化设计,创造更多可能。

ABB-free@home® 智能家居系统已全面考虑重要的应用,如灯光的开关和调节,移动探测,对百叶窗、场景、暖气和空调的控制,利用智能手机或平板电脑进行远程操控,以及实现定时功能。

一联和二联翘板可与百叶窗、照明、调光或场景设置等功能随意组合。通过专门为 ABB-free@home® 智能家居系统开发设计的移动探测器和房间温度控制器还可以提供其他功能。

灯光控制

幸福生活始于舒适的照明环境。无论独立房间还是整个住宅的照明系统,ABB-free@home® 智能家居系统均可以实现最佳控制。例如:它具有不同的场景模式可供选择,以迎合您不同的心境或场合。此外,它还具有额外的功效——节能环保,节省成本。

sy-free_at_home-460x190-03

窗帘

无论百叶窗,还是遮阳卷帘、遮阳篷 / 雨篷或卷帘门,有了 ABB-free@home® 智能家居系统,智能家居、遮阳保护和节能都变得非常简单。无论是打开、关闭,亦或是对百叶窗叶片的角度调节,均可通过面板开关或者智能手机以及平板电脑上安装的 app 进行控制。传统气象站(用于雷雨保护)和定时器功能也可以使用。此外,它还可以随日升、日落自动调节百叶窗。

sy-free_at_home-460x190-02

暖气与空调

提供舒适节能的室温控制。ABB-free@home® 智能家居系统可以独立调节室温,或根据具体要求、时间及房间的功能,调节出适合的室温环境。如设置成ECO 模式,则夜间或房间空置时,温度会自动调低。如有窗户打开,暖气会自动关闭。这样无论对于传统暖气还是地暖,都可以降低能耗。

sy-free_at_home-460x190-04

场景控制

快速切换场景。只需轻轻点击开关、ABB-free@home® Touch、智能手机或平板电脑上的按键,便可设定整个场景。例如,只需数秒便可将遮阳卷帘落下,将房间内的灯光调暗,从而使卧室瞬间转变成家庭影院。借助 ABB-free@home® 智能家居系统,这种舒适便利在每个房间都可实现。

sy-free_at_home-460x190-06

丰富设计

有不同的外形、颜色和材质可选,能够满足各种需求。可提供德悦future®linear,由 艺Uni-art系列开关面板的传感器,并且上述系列的传统面板开关亦可提供,与 ABB-free@home® 智能家居系统的智能面板配合使用形成统一的装修风格。

客户受益

  • 一联和二联翘板可与百叶窗、照明、调光或场景设置等功能随意组合
  • 专门为 ABB-free@home® 智能家居系统开发设计的移动探测器和房间温度控制器还可以实现其他功能

主要特点

  • 功能:窗帘、灯光开关、调光、场景
  • 可提供带下述符号(窗帘、灯光开关、调光、场景)的翘板
  • 需使用执行器将传感器命令转换成负载可以接受、执行的命令,具体视系统而定
  • ABB-free@home® 智能家居系统的开关执行器、调光执行器和窗帘执行器均可提供
  • 通过暗装式二进制输入也可以集成传统传感器,如窗磁

想了解更多产品和服务信息?

亮点

网上商城