功能要求
建筑配电中普遍存在无功功率、三相不平衡、谐波以及瞬降等电能质量问题。传统的解决方案是在中压或者低压配电室内配置电容电抗及滤波装置进行治理,但在终端配电、负载侧以及配电支路电能传输过程中的电能质量问题依然存在,无功、谐波、零线电流等造成支路传输中的电能损耗。
电能质量就地综合治理与智能调配可包含但不限于下列内容:
- 对建筑负载侧以及终端配电的电能质量参数进行采集,并通过通讯集中进行数据分析;
- 对负载侧及终端配电的无功功率、三相不平衡及谐波等电能质量问题就地治理;
- 治理设备配置容量与成本达到平衡;
- 配置在不同位置的电能质量治理设备可根据数据分析结果动态地进行柔性调配,通过各支路治理装置的配合优化,实现整个配电系统电能质量的综合治理。
其他要求
如有落地或进展中的项目应用案例为宜
实测要求
功能完整、合理、可量化
需求预算
可以按需分配
创新需求所应用的场景
公共建筑、商业建筑中电能参数采集分析、电力电子控制技术相结合
合作意向方式
可以第三方独立研发,可以与 ABB 合作