题目:低压行业配电隐患分析解决方案

类别:云平台解决方案及应用创新需求

简述:依托能效优化与资产健康管理平台为核心,结合各行业的低压配电系统配置及设备特点,借助AI,大数据,智能建模等方式,实现智慧运维。


功能要求
背景:
配电隐患和设备故障预警对用户安全、可靠用电起着重要的作用,然而不同行业(各类细分制造业、工建、商建等)电力运维有各自的特点,无法用一套通用的分析模型分析不同行业的配电系统,给出准确的故障预警。

需求:
1)针对不同行业低压配电系统的特点,利用大数据分析等技术建立问题分析模型,并通过机器学习不断更新问题分析模型
2)基于模型及ABB  Ability™能效优化平台所采集的数据,进行系统隐患的分析。例如:设备关键位置、连接点、母线温升检测;电能异常分析、设备失效风险评估等。
3)在设备发生故障时,结合能效优化平台,提供实时应急预案和引导式响应方案(例如发生告警后,定位故障点,AI指导问题处理等),实现智慧运维。

期望输出:
如系统隐患分析报告、预警信息、配电重点隐患区域或资产运维提示等


其他要求
能够有软件模拟的Demo或者落地的项目应用案例

实测要求
功能完整、合理、可量化

需求预算
可以按需分配/按项目需求核算

创新需求所应用的场景
行业(食品饮料、烟草造纸、冶金、医药、水务、工业园区、交通基础设施、公共建筑等各细分行业)低压配电系统隐患分析解决方案


合作意向方式
可以第三方独立研发,可以与 ABB 合作



Select region / language