题目:中压开关全生命周期电老化评估算法

类别:产品创新需求

简述:能够基于设备电老化机制,结合人工智能,大数据等可能的方案应用到设备绝缘失效预测及寿命预测的计算中,从而实现设备的全寿命周期的有效管理解决方案。


功能要求
中压开关设备的预期寿命达到 20~40 年。在运行当中,不断受到电、发热、机械、环境等不同的老化因素影响,导致设备性能不断下降。
开关设备的电老化(绝缘老化)的机制是依托于设备本身的物料特性、设计性能、运行环境以及操作习惯等相互作用的。
因此需要基于可采集的信息及设备本身绝缘老化机制,利用人工智能及大数据等手段来对设备的绝缘老化进行评估,从而实现绝缘失效预测及绝缘寿命预测。

人工智能老化算法的方案可包含但不限于下列内容:

  • 根据设备的运行情况,采集信息以及检修情况预测未来一年或两年可能失效的部分或元件类别
  • 综合预测设备的绝缘寿命,预测未来维护保养的时间,以及重点保养的部分

其他要求
能够有软件模拟的 Demo 或者落地的项目应用案例

实测要求
功能完整、合理、可量化

需求预算
可以按需分配/按项目需求核算

创新需求所应用的场景
变电站内中压设备运行环境


合作意向方式
可以第三方独立研发,可以与 ABB 合作



Select region / language